来源:ofweek
时间:2014-02-18
近在手机领域风生水起的小米就向夏普下了一个大的订单,将IGZO屏幕收入囊中,这个订单涉及的数额巨大,不出意外的话,这种屏幕将搭载在小米下一代手机之上。小米也继苹果之后,成为夏普IGZO屏幕的又一重要采购者。那么小米为什么选择此刻出手IGZO屏幕呢?
熟悉这个技术的朋友都知道,苹果的iPadAir就采用了这种屏幕,其崭露头角的时刻也要追溯到2012年,虽然在新一代iPhone推出前,很多分析人士认为苹果可能会采用这种屏幕,但是后到落了空,因此可以说这个技术一直和旗舰设备联系到一起,但是却一直没有大面积的出现,有种不温不火的感觉,重要的拦路虎就是IGZO屏幕一直难以量产,如今则是有了好消息,夏普在日本龟山的工厂已经开始量产智能手机所使用的IGZO屏幕,月产量可以达到百万片,并且还有提升的空间,这是2013年底夏普的重要举措,也为IGZO的爆发,做好了铺垫。
IGZO技术并非是手机独享,夏普自己就推出了IGZO显示器,是一款32英寸的专业产品,如今市面上就有销售,此外利用这种技术,在闭幕不久的CES2014,也出现了IGZO的电视产品,加上苹果的平板产品,可以说IGZO在显示领域是全面出击,雄心绝不局限于手机领域。不过由于IGZO的技术特点,以及目前移动设备的快速发展,夏普才将战略重点放在此领域,主要发展手机和平板电脑使用的IGZO屏幕。
IGZO的潜力非凡,加上已经量产的缘故,小米此时出手这种技术就不难理解了。那么IGZO技术到底有什么特点,小米采用IGZO屏幕后,是否就可以比肩苹果的显示效果了?毕竟目前的关于iPhone6采用IGZO技术的传言也是非常之多,本文主要就来分析一下这个问题。此外,我们也顺便谈谈IGZO技术的潜力,笔者预测这个名词在今年会大放光芒,如果小米和苹果都采用了这种技术,凭这两者的营销营销力,IGZO将成为2014年显示行业的重要关键词。
技术探析:IGZO的三个疑问
IGZO是什么?
IGZO是“铟镓氧化锌”(indiumgalliumzincoxide)的缩写,这是一种用来生产液晶显示屏的半导体材料。开始的时候我们已经提到了,IGZO其实是一种驱动材料,不过可能还是有的朋友不理解。
简单来说,IGZO是金属氧化物驱动中的一种,是用来控制液晶像素的开关,原来做这种开关都是非晶硅(a-Si)或者多晶硅来实现,使用IGZO之后,显示屏可以更加节能,是因为不需要经常刷新以防图像闪烁。标准的非晶硅显示屏的每秒钟刷新次数为60次,而IGZO仅为每秒钟一次,这是由于与许多LCD显示屏中的非晶硅(a-Si)相比,IGZO显示屏中的电流速度更快。正因如此IGZO才得以缩小晶体管尺寸,而晶体管越小就意味着像素越小,所以分辨率就提高了,下面的图片很好的展现了IGZO的这个特点。
IGZOTFT可以做到更小的尺寸
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。