处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

无线监控应用有大有小 未来或将普及于家庭

无线监控应用有大有小 未来或将普及于家庭
来源:互联网 时间:2014-02-14
   在安防行业里,视频监控永远是个不老的话题。自从它诞生以来,就不断创新,衍生出多种身怀绝技的产品。而在近一段时间,随着网络的普及,无线视频监控成为了热门话题。无线视频监控应用范围有大有小,未来发展前景十分乐观。

 无线视频监控应用方案中的“小”

  小范围无线监控,应用于办公场所、厂区、仓库等场所,以胖AP、瘦AP无接入为中心,结合原有有线网络,实现视频传输。主要场景如:不方便重新布线的建筑;若采用有线监控,则有可能对原有建筑造成破坏,需要挖槽、埋线等,因此不便于采用传统有线监控。

  针对小范围监控,由于监控点较少,接入的视频带宽相对也较窄,在不强调管理要求情况下,可选择具有无线接入的大华网络摄像机及NVR产品,设计一套比较经济无线视频监控系统。

无线视频监控应用方案中的“大”

  高速公路、森林、偏远山区、油田、风景区、电力、水利等大范围、长距离固定点的监控应用中;因受范围广、地理位置偏远、不易布线等因素限制,若采用无线监控覆盖部署,可比较好的克服有线部署存在的问题,且可降低前期投入成本。所以针对上述类型的监控场景,大华工程师建议采用无线监控,如3G、WLAN、微波等无线技术。

  一般建设无线基站数量,视具体监控点位数、所需求带宽等要求才可确定;工程师建议二种方式:1,一次部署,全面覆盖所需监控区域,后期只需根据实际情况,部署相应的监控设备;2,分期部署,根据监控点位逐批的添加,同步建设相应的基站,成本分多次的投入,相较一次性部署更具优势,且能保证后期新技术的应用。

 无线监控领域应用细分

  从安防市场研究分析来看,智能无线视频监控目前主要应用在:

  ◇ 小区安全无线视频监控

  在我国,小区安防还处于一个应用的初级阶段,存在诸多不足。首先是小区内部和周边公共场所用地的监控问题。在周界和主要出入口安装摄像头,小区内的监控中心实行保安24小时轮流值守,但是我们应该明白,不论多么敬业的监控保安人员,都无法同时监看多个视频图像,并且都无法长时间盯着监控电视看。而大多数小区只有1-2台电脑显示器,轮循监控十几个甚至是几十个摄像头,这样很难做到有效地实时监控。况且,现在的不法分子实施犯罪的方式已经多样化,传统的安防系统已经没有办法满足需求。其次,小区联网报警系统并不完善。一些高档小区家家都接入报警主机和探测器,联网到小区监控中心,然而真正正常使用的系统却很少。

  ◇ 监狱、看守所及戒毒所无线视频监控

  监狱、看守所及戒毒所的应用中,主要应用于室内,室内环境相对单一而且环境变化比较稳定,通过对各种智能无线视频分析功能在此环境中实际应用的分析,将一些重要并且检测准确率高的应用提炼出来,例如:无线视频质量诊断、警戒线、起身、区域看防、剧烈运动、值岗等,以达到比较高的检测准确率(99%),较低的误报率,达到比较好的辅助管理效果。

  ◇ 高清卡口视频监控

  平安城市之高清卡口的应用中,通过单一的摄像机规格型号、一致的安装条件要求、特殊的补光系统设计、可以控制的摄像机参数、固定的摄像机场景,使室外断面的成像在白天、黑夜以及各种环境变化情况下保持很好的一致性,使系统能够捕获高清晰的运动目标的图片并进行特征的识别。

  ◇ 银行ATM自动取款机

  银行ATM自动取款机一般范围比较小,环境相对单一,而且补光条件一般都比较好,这对于智能无线视频分析来说是非常好的条件。而且银行ATM自动取款机涉及敏感的金钱,对安保的需求比较高,特定的智能无线视频分析功能应用比较成功,例如:人脸识别、尾随、剧烈运动、异常动作等。

  ◇ 工业检测视频监控

  工业检测领域已经广泛应用了智能无线视频分析技术,利用智能工业摄像机分辨率可以达到1/10mm,超过人工的视觉,特殊的摄像机可以达到更高的精度。在饮料行业,智能无线视频分析可以辅助判断安装饮料的高度、瓶盖安装是否正确、厂商标志是否清晰等,工业检测一般都在室内,可以固定摄像机安装条件、充足的补光、相对单一的检测功能使智能无线视频分析相对可以得到更成功的应用。包括在汽车制造业、轮胎制造业、物流业、机械制造业、印刷质量检测、无线视频加工业、钢铁铸造业、农业等各个领域获得比较成功的应用。

  ◇ 医学成像分析

  在医学中,无线视频智能分析也获得了比较成功的应用,利用现代化的科技仪器,可以在显微镜下拍摄清晰的图片,利用物理的方法进行分析是医学上可靠的方法。一种典型的应用是尿液分析仪器,虽然可以用试纸等化学的方法进行分析,但由于进行了化学上的变化可能导致原有的细胞发生变化,利用物理的方法进行搅拌沉淀后,采用高清摄像机进行拍摄,可以得到稳定清晰的图片,再利用无线视频智能分析的方法对各个不同种类的细胞进行统计,这能保持真实的结果,在高端或疑难病因检测时往往采用此方法。

未来无线监控将应用于广泛个人、家庭

  随着科技水平的发展,人们经济水平和认知得到提高。家用网络监控摄像头将得到很好的普及。家庭无线视频监控用户对视频监控的需求相对简单,主要集中在对视频图像服务和报警联动服务的需求,对监控系统的延时、等没有太高的要求。但由于数据和信号流庞大、网络依赖性强、需要家庭部署家庭无线网关等因素,制约了家庭和个人网络视频监控的发展,因此家庭无线视频监控研发和推广难度还比较大,家庭无线监控应用得还比较少。存在的困难主要有两方面:费用问题及认识问题。

  在家庭/个人安防中重要的是安防意识。很多时候由于个人的疏忽导致的自身受到伤害的案例屡见不鲜。在未来,如何向顾客兜售安防商品,如何改变个人的安防观念将成为企业的关键。而未来个人/家庭用无线网络监控设备必须要更多的结合生活附加功能,才能真正的吸引个体买家。如附加通信信息、家庭娱乐、社区服务等多项功能。同时,由于安防产品价格过高也是个人或家庭不去选择无线网络监控设备的一大原因。企业只有提高劳动效率,降低商品价格,才能终获得个人家庭安防这块市场大蛋糕。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次