北京时间2月11日下午消息,市场研究机构IDC今天发布中国手机行业2014年新技术预测。IDC预计,2014年中国智能手机出货量将达4.2亿部,同比上升19.8%。
IDC中国负责手机市场跟踪报告的高级分析师闫占孟说:“2014年电信运营商会对定制机型的新产品硬件配置提出更高的要求,比如5寸/5.5高清屏幕,四核高频,多模多频等。手机厂商会为满足电信运营商的需求而不断调整策略。对于终用户来说,产品的降价和新品的大量上市,让用户可以有更多选择的余地。厂商为了吸引终用户和完成更高的销售目标,也会开展更加多样的市场活动。2014年中国智能手机市场的竞争将会更加激烈。”
IDC认为由于激烈的竞争,2014年中国手机市场将有以下的技术创新趋势:
1.
芯片厂商对五模或者多模4G芯片平台的支持,会推动移动产业的革新。
4G芯片不仅会带动手机厂商和电信运营商的发展,也会推动相关产品部件和移动业务的革新,甚至带来人们使用手机方式的改变。4G技术主要包括FDD-LTE和TD-LTE两种标准。IDC预测在中国4G手机市场发展初期,首先会集中部署三模的4G芯片。待芯片厂商技术成熟和网络部署完善后,将会有更多的芯片供应商发布4G的五模或者多模芯片平台。总之,融合的五模或者多模的4G芯片平台会逐渐成为移动终端的主要模式。
2. 低温多晶硅(LTPS)工艺的2K屏幕,会被更多的高端智能手机所采用。
越来越多的消费者已经开始使用大屏智能手机观看高清视频,而高清屏幕是观看移动视频获得优良体验的基础,所以厂商对高清屏幕的需求在快速增长。IDC预计2014年将有更多手机厂商采用一代低温多晶硅(LTPS)工艺的2K屏幕,它不但具有高分辨率、高色彩饱和度、成本低廉的特点,还可降低电力消耗。
3. 光学防抖(OIS)技术在高端智能手机的应用,将成为热点。
智能手机的摄像头已经从200万像素发展到1600万像素,甚至更高,目前已经很难再有突破,而用户对拍照防抖功能的需求依然旺盛。IDC预计采用光学防抖(OIS)技术的摄像头将成为2014年智能手机发展的一个重点,所谓光学防抖,就是依靠特殊的镜头或者CCD感光元件的结构,程度的降低操作者在使用过程中由于抖动造成的影像不稳定,与电子防抖相比,光学防抖的效果更好。
4. NFC技术需要电信运营商、终端厂商和金融系统集体合作,才能得到普及。
虽然2013年已有一些手机支持NFC功能,但是缺乏大型企业的推动和产业链上下游的广泛合作,导致NFC技术应用市场声音偏少,且NFC技术应用较窄,不能满足用户的更多需求。IDC认为NFC技术在智能手机上应用的普及前提是合理分配产业链上多方的利益,并且需要领导型企业的牵头推动。
5. 弯曲技术在手机的应用未来前景广阔。
弯曲技术在手机上的应用主要体现在:屏幕可弯曲和电池可弯曲。目前这两项弯曲技术已经有所突破,但是还面临诸多难题,例如:在屏幕可弯曲的前提下,高分辨率和色彩纯度较难得到保证。同时,找到低成本量产的方法也是其发展的关键,这对于目前正在发展的弯曲技术是一个挑战,但同时也是一个机会。IDC并不认为可弯曲的手机会在2014年中国市场获得很大的出货量,但是看好这项技术在未来的发展前景。
6. 双智能操作系统的应用为用户带来不同的体验。
双操作系统在手机上已经有过应用,但是真正的双智能操作系统并不多见。在2014年,智能手机操作系统的竞争会更加激烈,厂商出于创新和业务拓展的需要,将会在一部智能手机上开发两个操作系统。双操作系统的应用也可为用户带来不同的新鲜体验。同时,多操作系统也为跨平台的个人云服务提供了更多的发展空间。(李林)