处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

LSI加盟OCP并贡献多款设计

LSI加盟OCP并贡献多款设计
来源:EEWORLD 时间:2014-02-11

LSI CTO Greg Huff在2014 OCP峰会上发表题为“汇聚数据·卓见未来”的演讲

2014年2月8日,北京 – LSI公司(NASDAQ:LSI)日前宣布加盟开放计算项目(OCP),并且正在为OCP全球社区贡献两款存储基础架构参考设计。

1月28日至29日,LSI首席技术官Greg Huff作为特约演讲嘉宾出席在加州圣何塞举办的OCP峰会。Huff先生的演讲主题为“汇聚数据•卓见未来”,重点介绍数据中心的未来愿景、OCP的重要作用以及厂商的卓越贡献等。此外,LSI还在其展台进行开放计算技术演示。

Huff先生说:“开放计算是指,以经济有效的方式扩展计算基础架构,以提高单位成本下完成的工作量。LSI存储解决方案在数据中心中发挥了重要作用,而且在当前的每个开放计算项目贡献中都可以找到我们的技术。我们非常荣幸地正式加盟OCP,并且期待继续为开放计算技术社区做出更多贡献。”

LSI正在为OCP贡献两款存储基础架构参考设计。款电路板设计用于12Gb/s SAS Open Vault存储磁盘框。Open Vault是一款低成本存储解决方案,其采用针对开放式机架(Open Rack)而构建的模块化I/O拓扑结构。凭借该款存储解决方案,Open Vault即可通过利用LSI独特的DataBolt™ 带宽优化技术优化12Gb/s SAS基础架构的性能。DataBolt 技术可将存储设备的性能进行汇聚,利用Open Vault设备中现有的SATA磁盘实现30%至60%的带宽提升。

此外,LSI还贡献了一款采用Nytro™ XP6200系列PCIe®闪存加速卡的设计。该系列产品能充分满足开放计算和其它超大规模服务器的需求。Nytro XP6209加速卡是一款1TB闪存卡,能加快超大规模云数据中心对读取密集型应用的处理性能,优化功耗和散热,并针对服务器应用实现每GB成本更低的PCIe闪存解决方案。

支持性评价

Quanta QCT是一家活跃的OCP解决方案供应商。该公司与LSI合作优化其Rackgo X产品线(一体化机架解决方案)。Quanta QCT为Rackgo X产品线中针对OCP优化的那部分产品配备了集成式LSI SAS扩展器和SAS存储控制器。

Quanta QCT 的总经理Mike Yang指出:“与LSI的紧密合作,使我们能够为客户提供优质的解决方案,有效减轻客户在实现大数据和业务分析应用时,因数据量暴增而面临的巨大存储性能挑战。”

Rackspace® 是混合云领域的公司,并且创造了云开源操作系统——OpenStack®。

Rackspace 的首席工程师Aaron Sullivan指出:“混合云计算正在重塑整个IT 机栈并支持数据中心创新。Rackspace与LSI在云技术的未来发展中将发挥重要作用,同时我们正利用LSI闪存和SAS控制器解决方案在多个混合云和开放计算项目上展开合作。”

技术演示

LSI在OCP峰会上与Nebula公司(一家的企业级私有云公司,致力于帮助所有企业全方位地实现分布式计算基础架构)合作演示概念验证型开放计算的机架扩展存储架构。

演示内容是实现可配置、可共享的存储资源,这样即使在多个磁盘发生故障的情况下也能为应用提供一致性能。这种存储解决方案利用LSI SAS 6160 6Gb/s SAS交换机的横向扩展连接功能和性能并完美结合Nebula One私有云,可轻松集成到开放计算环境中,其优势包括可在Cinder展示层下以指向点击的方式大量生成和拆除具有不同特性、动态尺寸的LUN,以及部署任务或虚拟机等。

Nebula 的创始人兼首席架构师Devin Carlen指出:“通过与LSI持续开展合作,我们能够限度地针对私有云提高性能和存储连接功能,有助于应对数据中心、移动网络和客户端计算中的关键挑战。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16470次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14201次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11882次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9452次
8 DS1337U+ 0.28MB 9232次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9145次