• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

惊爆iPad Mini登上易碎的设备榜首

来源:ICkey
时间:2014-02-10

分享至:

   近,第三方分析机构欧洲 SquareTrade 对一些手持设备的脆弱性以及耐用程度进行了测试研究,他们通过使用摔落的方式对多款智能设备进行了试验。所得的结论出人意料,iPad Mini 占据易碎设备的头把交椅,成为实验中脆弱的产品。

  在列出的易碎排行榜中,三星 Galaxy S4 位列第二,iPad Air 排行第三。榜单上主要被苹果和三星的手持设备主导,谷歌的 Nexus7.1 及 7.2 分别排在第六和第九位,而排在末位的为 Moto X。

  这项研究采用两种方式进行测试,包括将设备跌落在混凝土地面上以及浸落在水中。此外,该测试还考虑到了其他因素,包括设备的设计和结构、自身的重量以及从手上滑落的机会,将这些因素综合考虑之后,会为每一款设备给定一个易碎性分数进行评定。

  “越来越多的投资正在转向技术领域,因此,这个调查的实施是为了确保我们的花费物有所值”,欧洲 SquareTrade 的总经理 Kevin Gillan 在受访时表示。“通过将设备在真实的生活场景中进行模拟测试,我们希望可以帮助人们做出更为明智的参考,或许有必要为他们的设备投保意外险”。

  以下是十大易碎的设备列表:

  1、iPad Mini – 7.5

  2、Samsung Galaxy S4 – 7

  3、iPad Air – 6.5

  4、Samsung Galaxy S3 – 6.5

  5、iPhone 5C – 6

  6、Nexus 7.1 – 6

  7、Samsung Galaxy Tab 3 – 5.5

  8、iPhone 5S – 5.5

  9、Nexus 7.2 – 5

  10、Moto X – 4.5

  看着我们许多人常有的设备在名单上赫赫在目,难免令人多几分谨慎。当然,使用设备保护壳/保护套应该再稳妥不过了,但未必所有人都会接受,因为许多人追求的就是原本毫无修饰的设备美感。但是,如果你珍惜设备超过它的外观,那么采取一些保护措施还是必要的。