处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

罗姆推SiC制肖特基势垒二极管+正向电压仅为1.35V

罗姆推SiC制肖特基势垒二极管+正向电压仅为1.35V
来源:电子发烧友 时间:2012-06-15
罗姆开发出了正向电压仅为1.35V的SiC制肖特基势垒二极管(SBD)“SCS210AG/AM”,已从2012年6月开始样品供货。该产品与该公司的原产品相比,正向电压降低了10%,“为业界小”(该公司)。正向电压越低,越有利于在低负荷状态下提高效率。耐压为600V、输出电流为10A的产品从2012年6月开始样品供货,样品价格为500日元。

一般来说,正向电压降低会导致反向漏电流增加。罗姆并未透露技术详情,只表示是通过改进制造工艺和元件构造,在保持低漏电流的情况下成功降低了正向电压。(拓展阅读: 电子元件

罗姆除了增加耐压为600V的产品种类之外,还预定在今后几个月内投产耐压为1200V的产品。另外,还计划在2012年7月11~13日举行的“TECHNO 2012”上展出此次的产品。