• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

AMD发布首款ARM架构服务器处理器

来源:weiphone
时间:2014-01-31

分享至:
威锋网 1 月 29 日消息  AMD 今天发布首款基于 ARM 架构的服务处理器 芯片 ,该芯片采用 28nm 工艺制作,命名 AMD Opteron A1100,代号 Seattle(西雅图)。该芯片的推出表明了 AMD 欲引领 ARM 服务器 CPU 市场的决心,同时也象徵着数据管理新时代黎明的到来。  AMD 服务器业务部门副总裁 Andrew Feldman 说,这不是只有一代,未来还有一代接着一代处理器,而每一代处理器的性能都会提升,与软件硬件更密切结合。  据了解,AMD Opteron A1100 处理器基于 ARM 的 64 位 Cortex-A57 架构,拥有四个或者 8 个核心。开发者套装包括有一个 Micro-ATX 主板,配备有四个 DIMM 插槽,可支持 128GB DDR3 DRAM,另外还有 PCI Express x8 插槽、两个x4 插槽和 8 个 SATA 接口。  AMD 表示,Opteron A1100 处理器将会为 Open Compute Project 做出贡献,减少数据中心成本,提高效率。  在缓存方面,Opteron A1100 处理器每一对核心共享 1MB 二级缓存,总计多 4MB。全部核心共享一体化三级缓存,容量多 8MB。 AMD 为 Opteron A1100 设计了一个新的内存控制器,可支持 DDR3 或 DDR4。Opteron A1100 内存位宽 128 位,支持 SODIMM、UDIMM 或者 RDIMM,多支持 4 条。此外,该处理器还将能支持 128GB RDIMM DDR3。  此外,Opteron A1100 还配有 8 线 PCIe 3.0 控制器(可拆分为单路 x8、双路x4),一个 8 接口 6Gbps SATA 控制器。AMD 确保芯片可支持全 8 SATA 接口。此外,还有 2 个 10GbE 接口和 ARM TrustZone 安全模块、加密和数据压缩协处理器。  AMD 将会在 3 月份向感兴趣的客户提供参考样板,采用该处理器的服务器将于第四季度宣布。  现在谈论性能或者 TDP 还为时过早,但 AMD 表示整体性能比 Opteron X2150 好。据 AMD 提供的数据,Opteron A1100 SPECint_rate 整数性能大约 80,每核心 10,热设计功耗 25W。  作为对比,Opteron X2150SPECint_rate 整数性能为 28.1,每核心 7,热设计功耗 22W。也就是说,AMD 使用了稍微高一点儿的功耗,获得了 3 倍性能。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻