上海1月29日新媒体电(“中国网事”记者叶健 何强)1月份以来,两款国产操作系统先后发布,分别是同洲960OS和COS操作系统,让喜欢“刷机”的小伙伴们着实兴奋了一把。但这两款新系统,却在网上引来很多网民的质疑,新华社“中国网事”记者就此分别采访了这两家企业,以及相关专家学者和业内人士。 质疑一:COS系统是安卓4.1.2? 22日,有网友发帖称,将COS系统测试机连接电脑后,某手机助手类产品在“安卓系统版本”一栏显示为4.1.2。网友据此认为,COS操作系统其实就是安卓4.1.2。 记者就此咨询了360公司技术专家,他告诉记者:“360手机助手等产品是通过ADB接口(Android调试桥)与手机通讯的。通过助手类产品查看COS测试机系统信息,发现COS操作系统被识别为安卓4.1.2版本,这说明COS系统在ADB接口上与安卓类似。” COS操作系统上海联彤研发部总监唐亮表示,COS应用接口全部为自主设计,并非安卓系统的接口。 那么,为什么助手类产品会将COS系统识别为安卓系统呢?唐亮表示:“目前COS系统支持的应用中,以第三方虚拟机加载的JAVA应用为主。通俗点说,就是将安卓应用转化为COS应用。”所以,该网友在COS测试机上运行的是转化后的安卓手机助手类产品,该产品将COS识别为安卓系统。 腾讯手机管家技术人员告诉记者,“目前手机类软件是面向普通消费者的,用大众软件来鉴别新的操作系统不够权威。COS系统到底是不是安卓系统,建议由权威第三方、好是政府机构来认定。” 质疑二:两款操作系统算“自主研发”吗? 上海联彤研发部总监唐亮表示:“我们对于自主开发的定义,是操作系统的应用接口以及相关的系统服务全部是自己设计开发。”但是,这些都是用户看不见的部分,用户看得见的部分叫作UI(用户界面)。 UI是用户对一款操作系统直观的感知,但是,不能通过UI来区分操作系统。例如“锤子”系统的UI就不同于原生安卓系统,但是“锤子”仍是安卓系统。安卓手机上也可以运行Windows phone界面,但这不意味着就变成了Windows phone系统。 上海联彤官方公开表示:“COS会支持终端厂商在COS基础上开发自己的UI,也可以将现在已经有的UI移植到COS上。”这意味着,未来COS系统的界面将是百花齐放。 同洲960OS技术专家则表示,判断一个OS是否自主研发的标准,从技术上来说就看OS核心技术是否自主研发,核心技术主要指GUI(用户图形交互系统)和Framework(应用框架)。“前者面向用户,主要处理人机交互,事关用户体验。后者面向开发者,规范应用软件行为和程序员开发接口,两者结合起来形成了OS生态环境的技术基础。” 据记者了解,目前国家对自主操作系统并没有相关权威鉴定机构,所倚赖的更多是业内共识。 质疑三:与安卓叫板,国产操作系统底气何来? 分析当下主流的移动终端系统格局,由于苹果产品均采用IOS系统,苹果外的其他产品有可能采用安卓或者其他系统,从这个角度上讲,国产操作系统真正的竞争对手其实是安卓系统。调研公司Kantar Worldpanel ComTech数据显示,未来操作系统市场很有可能是IOS、安卓和Windows phone三足鼎立。 面对众多强大的对手,国产操作系统为什么能以挑战者的姿态出现? 多位业内人士告诉记者,安全是首要原因,国家没有自主操作系统(OS),将难以保障信息安全。 唐亮表示:“COS设备中只有的应用商店——COS应用商店,这种形式不但可以提高软件安全性,保证了消费者体验,也可以避免软件盗版、破解伤害开发者和广告商的利益的现象。” 同洲电子方面表示,“960OS拥有高效率应用平台、灵活的产品定制功能与安全代码,能够从底层监控并阻止通讯录、短信、文件、位置等信息的窃取行为。” 此外,联彤和同洲方面均认为,手机系统差异化竞争是重要趋势,目前存在对新操作系统的市场需求。 手机中国联盟秘书长王艳辉告诉记者:“三星顶着巨大压力都要推自己的操作系统,因为操作系统和
芯片
决定了产业利润的分配。如果没有自主的操作系统,厂商只是打工的,附加值非常低。此外,谷歌自己推出了高性价比安卓手机,收购摩托罗拉的举动,也让手机厂商很不安。”安卓已经太过强势,一款足以抗衡的新系统是不少厂商的诉求。 为什么中国需要且能够推出操作系统?飞象网CEO项立刚认为,这是因为中国市场足够大。调查机构Gartner公司预测,2014年中国市场智能手机总销量将会超过4.4亿部。在这么大的市场上,即使从一块细分市场起步,也能拥有不小的绝对数量。业内人士认为,看重信息安全的人群会成为国产操作系统的首要市场,例如党、政、军等机要人员及商界精英等。 “对于外界这些天的质疑,我公司内部领导正进行相关讨论,目前暂不対外做任何回应,”截止到记者发稿时,上海联彤做出了以上回应。