处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

蓝宝石屏幕iPhone 6出厂 苹果扩大应用

蓝宝石屏幕iPhone 6出厂 苹果扩大应用
来源:CTIMES 时间:2014-01-27

日前,才有消息指出苹果在欧洲专利局通过的杀手及专利能够展现惊人的可挠性,而另一项专利“蓝宝石层压板(Sapphire Laminates)”则能够让iPhone的保户玻璃更加坚硬,如今苹果CEO Tim Cook在接受媒体采访时证实,位于亚利桑那州的新厂房将用来研发蓝宝石玻璃,同时他也指出苹果正在设计一款戒指。

由于蓝宝石玻璃展现了极为坚硬的优势,甚至比苹果目前所使用的康宁“Gorilla Glass”更不易受到伤害,因此苹果进来对于蓝宝石玻璃展现极大的兴趣,并且积极的有计划逐步扩展其相关专利。根据美国专利商标局近日公布苹果递交的专利文件“附着技术(Attachment Techniques )”中指出了将蓝宝石安全的附着在iPhone的方法。

专利中也表示,苹果已经将蓝宝石玻璃用在iPhone 5上作为保护玻璃,以及iPhone 5S的“Touch ID”指纹辨识介面上。然而,苹果并不满足,希望能扩大蓝宝石玻璃的使用,并在设想的到的用途上申请各种相关专利。除此之外,蓝宝石跟金属一般,具备的导热性,因此能够用于散热片的使用(heat spreader),可使用在处理器散热上。

而根据外媒指出,苹果目前已在深圳富士康已经成功的组装100支以上使用蓝宝石萤幕的iPhone 6。由于使用蓝宝石组装的手机比起使用Gorilla Glass制造公益复杂许多,因此只能小量生产。不过为苹果供应蓝宝石的Synopsys和Bern Optics近来扩大了相关的生产设备及工具投资,显示了苹果未来将可能拓展更多蓝宝石的应用在其产品上。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、 Element14 e络盟 )、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21951次
2 1N4001 0.19MB 17824次
3 DAC1220E 0.95MB 15818次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15780次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13962次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11637次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9238次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9020次
9 DS1337U+ 0.28MB 9019次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8940次