来源:CTIMES
时间:2014-01-26
嵌入式运算一直都是AMD十分重视的一块市场。为了抢下嵌入式应用这块大饼,当然也得拿出更为与众不同的策略才行。AMD针对嵌入式领域,也将同时推出ARM架构与x86架构的处理器方案来打天下,并将触角深入工控自动化、数位游戏机、通讯基础建设、数位电子看板,与精简型电脑等五大应用领域。
AMD全球嵌入式解决方案事业部副总裁暨总经理Scott Aylor指出,AMD近期在嵌入式的努力有目共睹,采用HAS异质运算架构的新款APU处理器也已上市。HAS正是异质运算系统架构,其优势在于运算效能比起传统处理器,能提高5~10倍的效率。
HSA为AMD在2012年联合三星、ARM等厂商所发起的异质运算架构,该架构透过hUMA(heterogeneous Uniform Memory Access),使CPU与GPU可共享记忆体空间,以克服资料在CPU与GPU间复制的效率问题,提升CPU、GPU在协同运算时的记忆体资料分享效率。
Scott Aylor表示,嵌入式系统市场庞大,且由不同领域组成,其中包含不同的智慧嵌入式装置,这些装置均采用高效能处理器、IP连结器、高阶作业系统,因此也成为具代表性的产品。根据VDC Research的报告指出,CPU产品在传统与智慧嵌入式系统中的规模,将由2013年的3.3亿增加到2016年的4.5亿,其中,x86和ARM架构的产品将占整体市场的82%。