处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

图尔克推出可应用于防爆区域的接线端子式本安型传感器

图尔克推出可应用于防爆区域的接线端子式本安型传感器
来源:电子工程网 时间:2012-06-13
图尔克在将在Achema展会上,推出可在防爆区域应用的,具有SIL2和Atex认证,灵活 接线端子 的本安型 传感器

电感 式接近 开关 的接线端子具有抗振动的特性,它由可拆卸的螺钉或者夹紧式接线盒,因此大大的优化了安装过程。抗冲洗类型的WDTC本安型传感器仍然可以提供的安装自由度和开关距离。用户可以简单的旋转接线盒即可达到直线型或者90°角型出线方式。导线通过一个标准的M16密封塞接入到接线盒中。

接线盒中的 LED灯 显示 了传感器的开关状态。传感器断路和短路保护功能提高了工厂稳定性。不锈钢V4A的外壳形式,即使在恶劣的区域下仍可使用。IP68和IP69K的防护等级,温度范围从-40℃到+100℃的特性,使传感器适用于极其恶劣的环境中。整个接线端子式的传感器符合FDA要求。(拓展阅读: LED芯片 )

灵活的接线端子式本安型传感器(M12,M18,M30)理想应用于防爆区域中

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16002次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9218次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9217次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9130次