处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Molex+LED阵列灯座为西铁城电子新型板载芯片阵列提供免焊连接器

Molex+LED阵列灯座为西铁城电子新型板载芯片阵列提供免焊连接器
来源:中电网 时间:2012-06-13
的全套互连产品供应商Molex公司宣布其新型LED阵列灯座将支持西铁城电子(Citizen Electronics)推出的板载芯片(Chip on Board,COB)系列LED阵列,包括CLL010、CLL020、CLL030、CLL040和CLL050。目前Molex已经为西铁城CLL-330和CLL340 LED阵列产品提供LED阵列灯座,其采用独特的按压式接触(compression contacts)技术为LED照明阵列供电,还能省去手工焊接或昂贵的表面安装(SMT)设备。这款灯座是照明设备OEM厂商的理想选择,能够减少安装时间,增加连接选项并降低成本。其免焊旋紧式(screw-down)连接实现了标准化的制造流程,增强了西铁城COB系列LED照明产品的设计灵活性。

Molex的LED阵列灯座适合所有的通用照明应用,包括下射灯、建筑照明和区域照明。灯座的热塑性外壳以适应高热环境,并且符合UL496规范要求。(拓展阅读: LED芯片

Molex公司现通过授权分销商提供LED阵列灯座,并将于2012年春季同时提供样品和大批量销售产品。要了解更多的信息,请访问Molex网站。 获得Molex其它产品及行业解决方案的信息和信息,请按此注册登记Molex电子报。