处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

黑客也玩开源硬件,设计笔记本主板无压力

黑客也玩开源硬件,设计笔记本主板无压力
来源:我爱方案网 时间:2014-01-23


【导读】前段时间,著名黑客、美国麻省理工学院媒体实验室研究院黄欣国一直忙于设计一款开源硬件笔记本。目前,他已经拿到了主板原型,并在非保密协议下公布了硬件电路图。从配置和设计上看,这款笔记本无太多的特色,但贵在人能真正把控自己的机器。  

  据了解,开源笔记本的代号为Novena,基于ARM架构,运行Linux系统,黄欣国称今天的ARM处理器已经相当快,足以满足日常工作和编程需要。笔记本采用的则是飞思卡尔的四核Cortex A9 CPU with NEON FPU,频率为1.2 GHz,采用Vivante GC2000 OpenGL ES2.0 GPU和DDR3-1066内存,双通道LVDS LCD连接器,支持QXGA(2048×1536) 60Hz分辨率和3轴加速计,Rasp-Pi兼容头,支持模拟表,可实时显示笔记本电力消耗。  

  开源硬件,指与自由及开放原始码软体相同方式设计的计算机和电子硬体。开源硬体开始考虑对软体以外的领域开源,是开源文化的一部分。它主要是用来反映自由释放详细信息的硬体设计,如电路图、材料清单和电路板布局数据,通常使用开源软体来驱动硬体。  

  你可能会问,硬件有必要开源吗?在这个美国国家安全局和其他机构或者组织的监视监听无处不在的时代,你真的觉得自己的笔记本安全吗?它的每一个部件都安全到无懈可击吗?乍听起来这些问题好像有点被迫害妄想症的感觉,但是基于斯诺登向我们公布的事实,很多时候多疑也是有好处的。平时我们关注软件安全比较多,前不久Mozilla还呼吁全世界的软件工程师一起审查火狐浏览器的代码,防止美国安局对其做手脚。同样的,说起开源的Linux系统,大家都会感觉安全有所保障,因为无数双眼睛无时无刻不在盯着它的代码。  

  但是你的笔记本电脑里的硬件呢?你知道主板上的那些小小的集成电路都在做什么吗?或者知道控制主板和其他底层设备的固件都在做什么吗?这些固件都是不开源的,一旦出了问题,别人帮不到你。  

  这就是黄欣国和他的合作伙伴启动Novena项目自己制造硬件开源笔记本电脑的一个原因。另一个原因是他们“想通过制造每天都能用到的东西学习新知识”。他们本着分享精神,将硬件参数和机身设计发布在了网上,爱好者可以据此制造自己的笔记本电脑。  

  黄欣国可以说是网络上的名人了,这位硬件黑客曾经在网上教导别人如何将XBox从一台家庭游戏机变成一部高性能电脑,设计了在美国风靡一时的网络设备Chumby,近期还发现并公布了SD卡的安全隐患。他与人共同拥有一家总部位于新加坡的名为小兔工作室的硬件公司。  

  黄欣国介绍说,该笔记本的主板、电池板和显示适配板是整版设计的,外壳由几个部件组成,均可通过3D打印技术来制作。这台笔记本电脑在性能和便携性上表现中庸,采用了4G RAM和ARM处理器,使用普通上网本的电源。这款笔记本在现代感上的缺失由它的透明性来弥补。如果你对硬件不放心,可以随时自行检查是否被别人留了后门。  

  和苹果三星的笔记本相比,这款DIY的笔记本既不漂亮也无性能可言,但是它给你的是苹果可能永远不会给你的东西,那就是对自己机器的全面掌控。  


 ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供     Digikey    、     Mouser    (贸泽)、     Element14    (e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次