时间:2014年1月21日 05:52
上周五中国
芯片
厂商澜起科技(NASDAQ:MONT)延续上一个交易日的强势,股价再创历史新高。1月份迄今其股价累计大涨57.14%,大幅跑赢大盘。 截至上周五收盘,澜起科技股价收涨6.84%,报收于25.63美元。盘中股价一度上攻至26.7美元,再创其上市以来新高。上市迄今不到半年的时间里其股价已累计上扬156.3%。 消息面上,1月10日英国投行巴克莱重申其对澜起科技的“增持”评级,并将其目标股价由此前的17美元调高至20美元。 作为一家模拟与混合信号芯片供应商,澜起科技于2013年9月26日在美国纳斯达克交易所挂牌上市,IPO发行价为10美元。其目前专注于为家庭娱乐和云计算市场提供以芯片为基础的全方位解决方案。财报显示,2013年第三季度其总营收为3010万美元,环比增长18.8%,同比增长45.9%;其毛利润同比增长48.06%至1910万美元,毛利率为63.7%;基于美国通用会计准则,其净利润为800万美元,每股摊薄收益为0.31美元。其预计公司第四季度总营收将在3200万美元至3400万美元之间,毛利率将在59%至61%之间。 澜起科技在美股市场受到热捧,或使A股的内存制造商朗科科技(300042)和长城开发(000021)受益。