处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

芯海科技计重秤方案

芯海科技计重秤方案
来源:我爱方案网 时间:2014-01-17

【导读】CS1231/CS1232是两款高精度24位Sigmal-Delta 模数转换 器(ADC),内部集成低噪声仪用放大器,集成RC振荡器。CS1231在PGA=128时有效精度为20.3位,CS1232在PGA=128时有效精度为20.8位,CS1231/CS1232用于设计的计重秤方案可达到1/60000的精度(传感器灵敏度:2mV/V)。

计重秤芯片选型

该方案采用的是芯海科技CS1231芯片。CS1231是一款高精度24位Sigmal-Delta模数转换器(ADC),内部集成低噪声仪用放大器,集成RC振荡器。CS1231有效精度(ENOB)可达21.2位,可广泛应用于高精度测量领域。

1、芯片特点

集成低噪声PGA,放大倍数可选64,128;
集成单通道24位无失码差分输入,PGA=128时ENOB为20.3;
P-P噪声(PGA=128):10Hz:183nV;80Hz:421nV;
集成RC振荡器(±8%),也可外接时钟输入;
输出速率10Hz/80Hz可选;
集成2线SPI通讯接口;
INL小于0.001% ;

2、原理框架图


图1 芯片框架图

3、芯片应用场合

工业过程控制、电子秤、液体/气体化学分析、血液计、智能变换器、便携式设备。

4、部分原理简介

(a)电源

AD部分与MCU部分的工作电源分离。MCU部分工作电源与显示的工作电源为同一电源,此电源会由于MCU的工作电流及显示的电流变化而造成一定的波动,所以在高精度应用场合,为了避免MCU部分的工作电源对AD部分工作电源造成影响,于是将AD部分的工作电源与MCU的工作电源分开。


图2 AD部分电源


图3 MCU部分电源

参考电源设计

参考电源REFP端与AVCC相连,REFN端与AGND相连,使用2个电容(C13、C14)进行滤波,C13用于滤除高频段噪声,C14用于滤除频段较低的噪声。


图4 参考电源设计原理图

(b)通信接口处理

CS1231的通讯接口与MCU相连的过程中,各串联1个1K的电阻,此电阻可以平衡MCU与ADC之间接口的电压,同时还可以提高通讯在EMC方面的可靠性。


图5 参考通信电路

(c)模拟输入端电路

图6 模拟输入端电路

(1) 桥式传感器供电。使用VREF为传感器的激励电源,旁接一个电容C12以保证激励电源的稳定性。
(2) 信号输入端经过一个RC滤波器(R6、C16;R7、C18)再进入ADC,用于提高抗RF辐射干扰性能。

计重秤方案介绍

方案特点:

精度可达到1/60000,抗射频能力强;
高低温性能:6ppm/度,集成RC振荡器,外围电路简单;
ADC的设置由芯片的引脚硬件上确定,可靠性强;
集成2线SPI通讯接口,与主控器的接口简单;
外围电路简单,PCB Layout方便;


设计框架图

图7 计重秤方案框架

详细资料下载:

CS1231芯片手册及电子秤原理应用

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、Element14(e络盟)、Wpi( 大联大 )、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次