来源:我爱方案网
时间:2014-01-14
自1月8日酷派大神发布以来,预售量已经达到700万之多,如此庞大的购买大军,远远超出酷派所料。1月13日10:08酷派首批大神正式抢购,有人说只是手指慢了一下,首次抢购已经成为了过去式。据笔者了解,5万台大神仅仅18秒已经被抢购一空,140:1的比例让数以百万计的买家望机兴叹。
大神的对手是荣耀3X和米3, 米3是在2013年12月31日开始抢购,5万台小米手机3的售罄时间是4分05秒。当时也是一个不错的成绩,但1月8日荣耀3X正式抢购时,华为荣耀3X五万台2分钟告罄,瞬间刷新米3的成绩,然而今天,酷派以快华为近7倍速度再次让我们目瞪口呆。
酷派大神可以说是今年人气的一款手机。7英寸大屏,真8核处理器,可以称得上是一部可通话的平板。大神采用了迄今为止贵的黑钻屏,1920X1200分辨率超高清,323PPI超网膜显示。179°全视界,超广可视角度,正面侧面看手机画面基本一致,高亮,在阳光下仍清晰可见,比Note3高30%;色彩还原性更好,支持多达四种色彩显示模式:标准、自然、电影、照片比AMOLED更加逼真、自然。采用全球首款真八核心MT6592,1.7-2.0GHz 处理器,2GB高速内存 + 8GB机身存储,支持32GB扩展卡,主屏率700MHz支持超FHD60fps,相比Mali400性能提升100%。全球个支持全高清H.265/VP9,超高清4K H.264视频解码配备一块4000mAh超大容量聚合物电池,1888元的价格更是令消费者尖叫。作为它的对手荣耀3X和米3也有着自身的优势,那在这三款机子中,为什么酷派大神能够脱颖而出呢。
首先,米3在前不久被曝出了“换芯门”,肯定会影响米3的第二轮抢购。与酷派大神7英寸大屏相比,5英寸 1920x1080像素IPS屏的米3,就显得小气很多。电池容量是3050mAh 电池后置摄像头1300万像素,前置摄像头200万像素,操作系统是MIUI V5(基于Android OS 4.2),RAM2GB+ROM16GB/64GB,这些都无法与大神的高配置相比。而且1999元的价格又高出酷派大神很多,一向注重性价比的消费者当然知道如何取舍。
其次,不得不说的是华为荣耀3X确实是酷派大神的一个强敌。华为荣耀3X采用5.5英寸屏幕(分辨率为720p),搭载1.7GHz MT6592八核处理器,内置有2GB RAM和16GB ROM,500万前置摄像头以及1300万后置摄像头,还内置3000毫安大容量电池。此外,该机运行基于Android 4.2.2的Emotion UI 2.0,支持双卡双待功能(移动联通双3G TD+WCDMA),售价1698元,这个价格比大神略低,极具竞争力。但现在的结果明显是酷派大神比华为荣耀3X更受欢迎,笔者猜想可能是酷派大神的其他细致设计吸引了消费者,比如说汉白玉外壳、出界Launcher设计等。