处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

华大九天于DAC展示全新设计加速解决方案

华大九天于DAC展示全新设计加速解决方案
来源:eet-china 时间:2012-06-08
第49届设计自动化会议(Design Automation Conference, DAC )于近日在美国旧金山拉开帷幕,国际EDA巨头悉数到场,而来自中国的新展商的出现尤其引人瞩目。

作为拥有自主知识产权先进EDA工具的国际知名厂商,首次参展的北京 华大九天 软件有限公司(Huada Empyrean Software Company Co., Ltd.,简称华大九天)带来了全新的设计加速技术,面向全球展示其混合信号电路和大规模SoC 芯片设计 的解决方案。

华大九天的全定制/混合信号电路设计解决方案提供全流程的完整工具套件,基于OpenAccess数据的设计平台,便于数据的交互与移植,设计流程达到前所未有的流畅;新一代混合仿真引擎在保持全SPICE精度的同时,提高10倍以上的仿真速度,而其内嵌先进的RC约减技术能支持千万量级的后仿真电路;精准的物理验证工具采用了先进的层次化优化算法,大大提升DRC/LVS性能,提高版图调试效率,缩短设计周期。(拓展阅读: 小批量芯片代购

华大九天提供的大规模数字SoC解决方案产品包括:复杂时钟分析优化工具ClockExplorer、高精度快速时序优化工具TimingExplorer、海量版图高效处理平台Skipper、高效大容量版图校对工具FlashLVL等。该方案不仅使时钟设计结果质量提高50%,timing ECO迭代时间缩短一半,更能大大提高整个芯片设计收敛速度。相关产品已经被Marvell、HiSilicon等世界顶级设计公司的大规模采用,经过了百余颗芯片验证。在DAC展会上,Marvell工程师更现身说法,分享设计加速的超然感受。

华大九天提供的新一代SoC及数模混合芯片设计加速解决方案,可以广泛的应用于通信、CPU、存储、无线、多媒体、图像传感器、电源管理等中高端芯片产品的设计领域。这些技术的解决方案可以帮助华大九天的客户建立竞争优势,帮助客户快速低风险地实现产品化。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次