处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

博通:4K技术已成熟 3年普及千万家庭

博通:4K技术已成熟 3年普及千万家庭
来源:新浪 时间:2014-01-13

1月9日消息,在拉斯维加斯举行的CES展上,博通公司宽带通信集团技术副总裁陈学敏博士认为,目前正火热的超高清4K电视取代高清电视是趋势,从电信传输技术来说,4K电视虽然是超高清,但只需要十几M的速率就可实现。

4K超高清技术已成熟

在上届展会上,索尼(18.08, -0.17, -0.93%)、松下(7.24, 0.00, 0.00%)、夏普、三星、LG等日韩彩电巨头在4K电视出尽风头。而在本届展会上,国内彩电厂商TCL、海信、长虹、康佳等也集体展出了4K电视新品,并且,4K电视与智能穿戴设备、智能手机等再次成为市场焦点。

所谓4K电视,实际是分辨率为4K×2K(3840×2160)的超高清(UHD)电视,它的清晰度比现用1080p的全高清(FHD)高出4倍。高清电视都还没真正普及,为何又要推出4K电视这种超高清电视呢?

博通是的4K电视芯片供应商,也是全球首家推出4K超高清家庭网关SoC的半导体厂商,博通公司宽带通信集团技术副总裁陈学敏博士认为, 超高清电视的发展是由市场驱动,近10年电视显示技术一路发展到蓝光时代,1080p高清技术已经成为市场主流,而由于画质更清晰,新一代的4K超高清技术正在获得快速发展。

他表示,用户的需求总是在不断增长,以前大家买平板电视觉得42英寸就已经很不错了,然而我们看到的是屏幕正在变得越来越大,有条件的客厅可能至少会放置一台55英寸的电视,对高清晰度的追求也是如此。

从技术角度来说,博通等公司也已能成熟地支持4K电视芯片。电视芯片主要包括高频头、解调器、解码器、图像处理芯片和内存等,4K技术标志着超高清分辨率有了重大创新,其分辨率是1080p的4倍,处理的像素多了4倍,使得运算量变大,需要更高的实时解码数据吞吐率以及更快的处理速度,需要支持新的高效视频编码标准,这些方面博通和相关产业链都能支持,因而4K电视可以满足用户需求。

预计到2016年将普及千万家庭

另外,要观看4K电视还离不开宽带速率,陈学敏表示,4K电视的上下游产品包括卫星、IP传输、机顶盒等终端产品,低十几Mbps的速率能实现,也就只需要20多Mbps,而固网在北美下行速率已经达到1.3G,在中国,根据工信部的数据,全国新增光纤到户覆盖家庭超过6500万,累计达到1.6亿户,这些用户中不少已经达到10 Mbps的速率,基本能实现4K电视的流畅接收。

另外,并非现在没有任何4K的电视源,其实摄制时的电视片都是4K,只不过编辑时改成了高清。

在价格方面,相关市场调研机构显示,2013年1月,4K电视均价为37799元,但到了11月,该数据已降至7442元,几乎只剩下零头。

另外,2013年国内4K电视销量增长迅猛,在1月份时4K电视的销量仅为544台,但在7月份时销量首次突破1万台,并且平均价格也首次跌破1万元,销量和价格分别为14028台和9176元。2013年1~11月,合计销量为28.79万台。

同时,根据NPDDisplaySearch全球电视出货及预测季度研究报告显示,4K电视的出货量在2013年预计将达到190万台,2014年将增长至1270万台。其中中国2013年的出货量达到全球出货量 的87%,2014年 略 微 降 至78%。这意味着,中国在全球4K电视的出货量中将占据绝对领导地位。

博通早在去年CES期间就已发布了全球款4K机顶盒与家庭网关SoC芯片“BCM7445”,显然在4K电视大战中已取得先机。2014年CES大会上,又带来了两款具备高级4K-x-2Kp60的HEVC解码器、可提供1080p60(10位)高清视频的入门级卫星电视机顶盒SoCBCM7364 和BCM7399 卫星直播芯片,使得卫星运营商能够利用现有的网络基础设施为更多用户提供更多的高清频道。

博通引述相关市场机构的预测称,目前,数以千计的电影和电视节目采用了4K格式进行录制。2016年,超高清将走进1000万户家庭。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、 Element14 (e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。