处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

强噪音环境DSP实时音频降噪方案

强噪音环境DSP实时音频降噪方案
来源:我爱方案网 时间:2014-01-10

【导读】噪音环境降噪是一项目前世界极具挑战性的语音降噪技术。通过过滤和压制环境噪声(稳态与非稳态),让语音清晰、保持高保真度。它能够实时处理各种强噪声环境下的通讯系统的语音,例如:当地环境的杂音、公路噪声、飞机噪声、风扇冷气、或电源系统的噪声。

实物模块介绍

该模块通过过滤和压制环境噪声(稳态与非稳态),让语音清晰、保持高保真度。它能够实时处理各种强噪声环境下的通讯系统的语音。

主要技术参数

输入电压:3.3 V
输入:音频输入 (line in)
输出:音频输出 (line out)
噪声衰减: > 20 db/40db
要求的输入信噪比 (单声道) SNR : > 0 db
音频采样率: 8―16 kHz
输出信号延迟::15 ms

该模块可用于: 车载免提, 助听器, 音频监视器,移动电话, IP 电话, 蓝牙通信, 无线通信, 数字录音, 免提设备, USB Skype 耳筒, 会议电话, 视像电话, Skype TV, 头戴耳麦 (直升机, 军警, 消防, 等)。

SDK 降噪模块开发工具

输入电压:5 ~ 12 V
输入:音频输入
输出:音频输出

音频降噪方案

降噪模块设计有多种方案,降噪模块的使用如同一个有源模拟器件的使用,例如 晶体管 或运算放大器。这里介绍4种方案,可根据实际情况选择。

方案A:单通道方案

方案B:双通道单工方案

方案C:双通道双工方案

方案D:

降噪模块的实际应用方案

1、DSP 实时降噪盒(A方案)

用与强噪环境的实时监听(室外)和通信. 长时间实时通信会损坏听力

2、 监仓和拘留室的实时监听和方向性实时监听 (beamforming)
监仓和拘留室混响和噪音很大. 长时间实时监听会损坏听力 (A, B, D)

3、应急通信(消防通信,公路电话,对讲机和救援通信)
由于火场和救援地点有很强的噪音, 降噪成为必然之选 (A, B, C)

4、直升机和装甲车通信
由于有很强的噪音, 降噪成为必然之选 (A, B, C)

5、有噪环境远距拾音(智能电视远距拾音, 会议系统)
由于有很强的噪音, 降噪成为必然之选 (A, D )

6、强噪环境远距拾音(助听器)
由于有很强的噪音, 降噪成为必然之选 (A, D )

ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次