处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NXP远程医疗检测终端嵌入式解决方案

NXP远程医疗检测终端嵌入式解决方案
来源:我爱方案网 时间:2014-01-08


【导读】NXP嵌入式ARM7、ARM9系列LPC2000、LPC3200产品在国内广泛应用,新一代Cortex-M3产品以其高集成度、高性能获得业界认可、Cortex-M0/M0+ 系列小管脚,高性能、低功耗产品系列是替代传统8位、16位MCU绝佳选择。NXP丰富的产品线可以满足远程医疗应用各个层级应用。  

 远程医疗是指使用远程通信技术、全息影像技术、新电子技术和计算机多媒体技术发挥大型医学中心医疗技术和设备优势对医疗卫生条件较差的及特殊环境提供远距离医学信息和服务,包括远程诊断、专家会诊、信息服务、在线检查和远程交流等主要部分。家庭医疗保健中使用远程医疗可以极大地降低运送病人的时间和成本。  

 随着无线通信技术、联网技术的普及以及嵌入式技术的飞速发展,从60年代至今历经两代的远程医疗技术获得了飞速发展,地理上的隔绝不再是医疗上不可克服的障碍。尤其是随着老龄化社会的到来,越来越多的非传染性疾病患者以及不断上升的医疗成本显得日益突出,远程医疗结合家庭护理是缓解的重要途径。  

  NXP远程医疗检测终端嵌入式解决方案  

  1.大型智能体检终端/家用便携智能体检终端/多参数监护仪——ARM9  LPC3250系列  

 这类产品需要运行操作系统,如LINUX/WinCE等,需要复杂的显示界面,进行浮点运算,连接多个外设模块。LPC3250系列ARM9产品采用强大的ARM926EJ-S内核,VFP协处理器,高效的内部总线矩阵和大量的标准外设来实现超强的性能,LCD控制器能够支持高达1024*768 TFT彩屏应用,MMU单元支持操作系统,多达7个UART可以方便的与多个检测模块互联,总线矩阵结构保证多路数据流并行处理,下面是LPC3250具体参数与功能框图:  

 ‧208MHz, 32-bit ARM926EJ 处理器;  
 ‧高达256KB SRAM和32KB I-cache / 32KB D-cache;  
 ‧向量浮点协处理器(VFP),使性能提高5 倍左右,并减少代码,降低功耗;  
 ‧带专用DMA 的10/100MEthernet MAC控制器;  
 ‧10M/100MHz以太网、USB;  
 ‧带触摸屏接口的10-bit A/D 转换器;  
 ‧24位LCD控制器带有专用的DMA控制器,支持STN和TFT,可编程的显示分辨率高达1024×768;  
 ‧多达7个UART,均内置小数波特率发生器和64 byte FIFO;  
 ‧TFBGA296封装。  

  图示-LPC3250具体参数与功能框图  

  2.心电图仪等需要复杂彩屏界面医疗仪器——LPC43xx/LPC18xx/ LPC178x系列  

 在这类产品中不需要运行操作系统,但需要MCU支持彩屏显示,且具有较强数据运算性能和AD等模拟功能。NXP Cortex-M3/M4集成LCD控制器产品LPC43xx/LPC18xx/ LPC178x系列是非常合适的选择,尤其是M4内核LPC43xx具有浮点运算功能,性能更为强大,下面是这三个系列产品介绍:  

  Cortex-M4: LPC43xx  

 NXP LPC4300微控制器系列,主频高达150MHz,该系列产品是全球首次采用ARM Cortex-M4和Cortex-M0双核心架构的非对称数字信号控制器。 LPC4300系列控制器为DSP和MCU应用开发提供了单一的架构和开发环境。利用双核心架构和NXP特有的可配置周边设备。Cortex-M0子系统处理器可分担Cortex-M4处理器的大量资料移动和I/O处理任务以减小Cortex-M4频宽占用,使得后者可全力处理数字信号控制应用中的数位计算。非对称双核心架构降低了功耗、成本和系统复杂性,为开发者提供了单一芯片解决方案,让软体分区(partition)变得更简单。  

  图示-LPC43xx系统框图  



  Cortex-M3: LPC18xx  


 NXP LPC1800系列作为业界性能的ARM Cortex-M3微控制器,其低功耗优化设计使其在极低频率到150Mhz范围内发挥Flash或RAM的性能,并且和LPC4300系列pin2pin兼容,升级方便。  

  图示-LPC18xx系统框图  

  Cortex-M3: LPC178x  

 NXP LPC178x系列主要特点:  

 ‧120MHz,Cortex-M3处理器;  
 ‧高达512K FKASH、96K RAM;  
 ‧4 kb EEPROM;  
 ‧32/16/8-bit 外部总线接口;  
 ‧10M/100MHz以太网、FS-USB OTG;  
 ‧带触摸屏接口的12-bit A/D 转换器、10-bit D/A;  
 ‧24位LCD控制器带有专用的DMA控制器,支持STN和TFT,可编程的显示分辨率高达1024×768;  
 ‧多达5个UART,均内置小数波特率发生器和64 byte FIFO;  
 ‧SD card interface;  
 ‧多可达165个 I/O 口;  
 ‧产品可兼容LPC2478。  

  图示-LPC178x/177x 系统框图  


 更多的产品及方案信息,请联系@大联大。  


 ICkey(     云汉芯城    )是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次