处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Zigbee协议与USB主机无线音箱设计方案

Zigbee协议与USB主机无线音箱设计方案
来源:我爱方案网 时间:2014-01-08


【导读】蓝牙技术给广大用户带来了方便,给厂商带来了无尽的收入。然而如果某天不用蓝牙协议了呢?其实Zigbee也可以干大事,通过ZigBee 无线网络传输给家庭内部各个位置上的分节点,实现家庭音响的无线播放mp3 的功能,将人们从繁杂的布线中解放出来。  

系统结构

  系统主要由嵌入式USB 主机和ZigBee 分节点播放器组成。而USB 主机又是系统设计的关键,主要由USB接口、MCU 控制器、ZigBee 主节点和电源模块等组成,系统结构如图1 所示。  

  系统处理流程为:本地端控制器MSP430 通过CH375 按照相应的USB 协议,读取U 盘或MP3 中的音频文件,并将其传输给ZigBee 主节点。ZigBee主节点利用ZigBee 网络将音频信号发送给位于不同位置的ZigBee 分节点。分节点接收到信号后,经过处理,将数字信号传送给音频解码芯片,经解码后实现音频输出。  


  图1 系统结构  

系统硬件设计

  1、USB接口部分  

  部分,CH375  

  H375 是一个USB 总线的通用接口芯片,支持USB-HOST主机方式和USB-DEVICE/SLAVE 设备方式。在本地端,CH375 具有8 位数据总线和读、写、片选控制线以及中断输出,可以方便地挂接到单片机/DSP/MCU/MPU 等控制器的系统总线上。  

  CH375的USB主机方式支持常用的USB全速设备,外部单片机可以通过CH375按照相应的USB协议与USB 设备通讯。CH375 还内置了处理Mass-Storage 海量存储设备的专用通讯协议的固件,通常情况下,外部单片机不需要编写固件程序,就可以直接以扇区为基本单位读写常用的USB存储设备(包括USB硬盘/USB闪存盘/U盘)。  

  第二部分,U盘接口设计  

  由于CH375 和单片机采用并行方式通信传输速度快,编程简单,所以本设计采用并行连接方式。  


  图2 CH375并行接口设计  

  在CH375 芯片的复位期间,TXD 引脚用于选择通讯接口。如果CH375 在复位期间检测到TXD 引脚为低电平则启用并行接口。硬件连接方式如下:CH375的8 位双向数据总线D7~D0、中断输出引脚INT#、读选通输入引脚RD#、写选通输入引脚WR#以及地址输入引脚A0 分别接MSP430 的P3 口、P1.0、P4.4、P4.5、 P4.6 脚,由于在本系统中CPU 只有一片CH375 扩展,所以片选输入引脚CS#接地选通,接口电路如图2 所示。  

  2、主控器与ZigBee无线网络部分  

  本系统采用MSP430F1611 构成控制模块,采用CC2430 为核心的无线收发模块,核心芯片之间采用SPI 方式通讯,MSP430F1611 采用主模式,CC2430采用从模式。  

  MSP430 系列单片机是美国TI 公司推出的超低功耗16 位混合信号处理器,具有精简指令集结构(RISC)以及丰富的寻址方式;拥有高性能模拟技术及丰富的片上外围模块;大量的寄存器以及片内数据存储器可参加多种运算;在8MHz 晶振工作时,指令速度可达8MIPS.这些特点即保证了可编制出高效率的源程序,又为系统的单片解决方案提供了极大的方便。  

  CC2430 的选择性和敏感性指数超过了IEEE802.15.4 标准的要求,可确保短距离通信的有效性和可靠性。利用此芯片开发的无线通信设备支持数据传输率高达250Kbps,可以实现多点对多点的快速组网。更重要的是,CC2430 只需极少外部元器件,性能稳定且功耗极低。  

  MSP430 在低功耗节能方面表现突出,ZigBee 的特色之一也是低功耗,选用这两种芯片,可以保证二者在功耗方面的一致性,有利于系统应用,同时也能保证工作的稳定性。  

  在电路设计中,利用MSP430 的P3 口接收CH375 读取的U 盘数据,并通过DMA 方式将数据传送给USART1,后者将数字音频信号以SPI 方式传送给ZigBee 主节点。  

音频解码部分

  在接收端,ZigBee分节点接收到数字信号后,以SPI方式将数据串行传输给解码芯片VS1003,此时CC2420为主模式,VS1003为从模式。  

  VS1003是由荷兰VLSI公司出品的一款单芯片的MP3/WMA/MIDI音频解码和ADPCM编码芯片,其拥有一个高性能低功耗的DSP处理器核VS_DSP,5K的指令RAM,0.5K的数据RAM,串行的控制和数据输入接口, 4个通用IO口,一个UART口;同时片内带有一个可变采样率的ADC、一个立体声DAC以及音频耳机放大器。  

  VS1003通过一个串行接口来接收输入的比特流,比特流被解码后通过一个数字控制器到达一个18位过采样多位ε-ΔDAC.通过串行总线控制解码器。除了基本的解码,在用户RAM中它还可以做其他特殊应用,例如DSP音效处理。VS1003与单片机连接的引脚主要有7个,分别为SO、SI、SCLK、/XCS、/XRESET、DREQ、/XDCS.只有保证它们与单片机正确可靠的连接,才能对VS1003 进行有效的操作与控制[4] .CC2430 与VS1003的连接关系如图3所示。  


  图3 cc2430与音频解码芯片  



协议的实现

  USB 协议  

  USB 设备就是能够通过USB 来发送和接收数据,从而实现一定功能的实体。每个USB 设备都具有表明自身能力和所需资源的描述符。在设备次连接到主机上之后,首先要接受主机枚举,提供描述符。在得到主机的允许之后,设备就可以分得的USB 带宽,进行数据传输了。  

  系统通过简单的数据线上的电平变化检测到USB设备的接入与移出,接着主机和外设就按照事先约定的顺序执行一系列的信息交换,也就是主机复位设备->主机给设备供电->设备通过缺省的地址0 与主机通信->主机给设备分配地址->主机请求设备的一系列功能和设备描述符…,因此,在程序中,通过顺序的编程和中断的调度,就可以完成主机系统的标准的USB 活动。以上是主机软件的部分,主要实现对外设的配置,读取外设的信息,从而判断该设备属于USB 的哪一类,并确定下一步选用哪个特定的程序加以支持。  

  单片机系统中,限于系统的性能和要求,只需要支持某几个特定的类就可以了。本系统是一个在USBFlash 存储器中的应用,这个USB 主机需要支持的就是USB 的Mass Storage 类,那么程序就要实现USB的Mass Storage 类所规定的各种命令。主机的程序流程如图4 所示。  


  图4 USB主机程序流程  

  整个主机协议的实现主要可以分为以下三点:  

  ①单片机与接口芯片通信的实现。②主机底层数据包发送的实现。③请求命令的实现。1,2,3,层层递进,一级比一级高级。  

  ZigBee 协议  

  ZigBee协议栈建立在IEEE802.15.4标准之上,该标准制定了物理层(PHY)和媒体接入控制层(MAC)规范。ZigBee联盟则定义了其上的网络层(NWK)、应用层(APL)以及安全服务规范。  

  物理层提供了基本的物理无线通信能力;MAC层提供设备间的可靠性授权和单跳通信连接服务;ZigBee协议栈的核心部分在网络层,主要实现节点加入或离开网络、接收或抛弃其他节点、路由查找及传送数据等功能;应用层包括应用支持子层(APS)、ZigBee设备对象(ZDO)和应用对象。APS提供了网络层和应用层之间的接口;ZDO负责所有设备的管理,如初始化设备的发现和建立安全关系等功能。  

  ZigBee采用自组织方式组网,支持星形网、网状网和簇状网等多种拓扑结构。由于在智能家居中多采用星型拓扑结构, 因而本论文主要对星型拓扑进行组网和测试。  

系统软件设计

  1、MSP430控制读取U盘数据  

  当设备连接到USB总线时,固件执行USB处理程序,处理程序的流程如下:  

  (1)FAT文件系统初始化。本系统采用的U盘是满足FAT文件格式的,了解FAT文件系统是系统软件设计的基础。FAT文件系统有固定的格式,主要分为主引导扇区、引导扇区、文件目录表和数据区等几个部分。MP3文件的内容存放在数据区,但为了得到数据区的地址,首先要得到主引导区和引导扇区的内容;文件目录表中记录着文件的信息,如文件名称、类型和簇号等,可以通过得到文件目录表来判断分区中MP3格式文件的数目和每个文件的簇号,这些都为正确地定位MP3文件打基础。  

  (2)获得MP3文件个数,在这个程序中仅仅查询根目录下MP3格式的文件个数。FAT文件系统的文件目录表中包含分区中所存的文件信息,每个文件的文件目录表占用32个字节空间,该空间的第9、10、11位为文件的扩展名,可以把每个文件的扩展名和MP3格式文件的扩展名相比,进而得到总的MP3格式文件个数。  

  (3)通过文件目录表找到MP3文件所在的簇号之后就可以得到文件的物理地址,进而读取MP3文件的帧头并获得该文件的信息。MP3文件由三部分组成,首先是ID3V2,然后是数据帧,后为ID3V1,数据帧的帧头包含MP3的采样率信息,将这些信息通过无线方式传送到接收端,进而对解码器和接口模块进行配置,这样就可以读取文件了。  

ZigBee 网络传输的软件设计

  ZigBee 无线通信网络由三种节点组成:协调器(ZC)、路由器(ZR)和终端设备(ZD)。协调器是网络的中心节点,在本文中即为ZigBee 主节点;路由器负责网络内信息帧的路由;终端设备连接解码器,实现音频输出。  

  网络组建过程主要包括以下三个过程:  

  (1)网络初始化过程:节点初始化后, 扫描信道检查网络是否存在;(2)主节点配置网络过程:产生协调器网络节点,开始配置网络;(3)从节点入网过程:终端设备节点申请加人协调器节点或路由节点。  

  网络协调器启动后,其它普通节点加入网络时,只要将自己的信道设置成与现有的协调器使用的信道相同,并提供正确的认证信息,即可请求加入网络。一个节点若成功地接收一个子节点,或者子节点成功脱离网络,都必须向协调器汇报。5 是节点加入及脱离网络握手示意图。  


  图5 节电及脱离网络握手  

音频解码部分的软件说明

  (1)MP3播放器初始化处理子函数。初始化程序完成对VS1003的PLL、MP3解码器和AUDIO接口初始化,设定控制器的时钟和采样率,开启MP3中断等工作。  

  (2)MP3播放子程序。找到MP3文件并且配置完MP3解码器和AUDIO接口后,就可以播放MP3了。播放MP3的过程就是按照MP3解码器的请求,把接收到的MP3数据传输到解码器的输入缓冲区的过程。  

结语

  本设计借助嵌入式USB 主机和ZigBee 无线通信技术,为家用音响系统的设计提供了一种灵活、方便的无线解决方案,该系统具有良好的可扩展性和实用价值。相信随着智能家居产业的发展和ZigBee 无线通讯技术的不断完善,ZigBee 技术将越来越好地融合在智能家居系统的设计中。  

  本方案创新点:将嵌入式USB 主机和ZigBee 技术创新性地应用于家用无线音响系统,实现了音频数据通过ZigBee 网络的无线传输,实验证明,系统设计合理,方便扩展,价格低廉,是一种有效的解决方案。  


 ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、     Wpi    (大联大)、     Future    (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、     Onlinecomponents    、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次