来源:我爱方案网
时间:2014-01-08
中国,北京——Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI)近推出一款超高清(UHD)视频信号处理器,这款处理器可以在SD (480i)、ED (480p)、HD(720p、1080i和1080p)以及UHD (2160p)等视频格式之间进行上下转换。UHD NatureVue ADV8005视频信号处理器可为两个同步视频流提供多种屏幕分辨率,适用范围十分广泛,从A/V接收器和HDMI分频器到商业视频分发系统和数字标牌。这款新型处理器可以在内部产生高质量的位图式屏幕显示(OSD),允许设计师轻松集成滚动文本和动画等功能,色深可达24位真彩色。同时还可接受来自外部源(如图形处理装置)的OSD信息。
ADV8005视频信号处理器拥有一个灵活的数字内核,允许设计师把器件配置成多种不同模式,包括单通道和双通道视频处理。处理器集成两个片内HDMI发送器,支持UHD视频格式和全部强制和多种可选3D视频分辨率。此外,ADV8005还集成6个支持SD和HD视频输出的12位视频DAC。为了减轻同步视频信号所需开销,ADV8005可以把来自各ADV8005视频信号处理器的多重输出视频流同步到来自外部源的参考同步信号。
ADV8005含有一个全消费电子控制(CEC)主控装置和音频回授通道接收器,多能接收6个通道的I2S、S/PDIF、直接数字流(DSD)和高比特率(HBR)音频。
ADI的Blimp OSD开发工具支持全部NatureVue视频信号处理器
为了优化OSD的设计流程,ADI公司提供了专有的Blimp OSD开发工具,以帮助设计师在集成系统应用之前进行OSD的设计、调试和仿真。设计完成后,OSD开发工具会自动生成代码,此代码可以与系统应用集成;此外还会生成OSD设计资源,这些资源随后可载入外部SPI闪存。
报价、供货与配套产品
ADV8005视频信号处理器可以与ADI近日同时推出的ADV7625系列HDMI收发器配合使用。
关于ADI公司
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。