处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

飞思卡尔Xtrinsic传感器产品打造智能电子终端

飞思卡尔Xtrinsic传感器产品打造智能电子终端
来源:国际电子商情 时间:2011-09-01
近几年来,消费电子领域的发展日新月异。短短几年时间,平板电脑、智能手机及其他智能终端产品演绎了从出现到渐趋普及的过程。消费电子产品功能日趋丰富及智能化,诸如重力感应、手势识别等功能几年前还可作为产品卖点大赚眼球,而今则几乎成为智能终端产品标准配置。而这些功能得以实现,MEMS传感技术功不可没。

作为业内且技术实力雄厚的半导体企业,飞思卡尔半导体在传感器领域耕耘多年,具有深厚的实力。飞思卡尔秉承其在传感器领域30多年的创新传统,推出了Xtrinsic 传感解决方案。该方案适当组合了高性能传感功能、处理功能和定制软件,提供智能的、与众不同的传感应用。借助Xtrinsic感应解决方案,飞思卡尔致力于提供多元化、差异化的产品组合,以满足汽车,消费电子和工业领域不断增长的需要。

针对消费电子领域近年来不断增长的需求,飞思卡尔也不断扩充及丰富其Xtrinsic智能传感器平台产品。8月30日~8月31日,2011飞思卡尔技术论坛FTF2011(Freescale Technology Forum)于深圳举办,期间,飞思卡尔向与会观众呈现了Xtrinsic产品线多种产品及其应用解决方案。包括MMA845xQ系列加速度计、MAG3110磁力计以及MPL3115A2压力传感器等。这些传感器产品均能满足消费电子领域智能终端产品的需求,诸如方向识别、抖动监测等,组合使用,更可以完美实现个人电子终端的定位及导航功能。

Xtrinsic MAG3110 飞思卡尔首款磁力计产品

Xtrinsic MAG3110是飞思卡尔半导体今年年初推出的首款磁力计产品,是一款小体积、低功耗的三轴数字磁力计。Xtrinsic MAG3110能提供增强型数字电子罗盘(eCompass)功能,应用于智能手机及其他电子产品中,能够提供基于位置的业务,如导航,航位推算和位置跟踪等。Xtrinsic MAG3110与加速计、GPS相结合,有助于为终用户提供精确的定位和位置信息,实现更全面的导航系统。当手机和GPS信号都不能提供方向信息时,Xtrinsic MAG3110 可以充当备用系统。

Xtrinsic MAG3110旨在满足人们对基于位置服务(LBS)的设备不断增长的消费需求。LBS推动消费者开始采用一些常见的智能移动设备应用,如Foursquare、Facebook Places 和Google Goggles。随着LBS功能的日益普及,终用户有可能要求提供永远在线的导航连接和更精确的导航定位识别,而这些功能可以通过使用并设计磁力计传感器技术(如Xtrinsic MAG3110)得以实现。

Xtrinsic MAG3110磁力计是一款低噪声、高分辨率的器件,它下降延时可达到低平均要求,并且读数非常可靠。Xtrinsic MAG3110 动态范围广,即使在有磁干扰的环境也同样能够实现高性能。完整的Xtrinsic MAG3110器件包括一个磁场传感元件和接口集成电路,该电路提供信号调试、通信和嵌入式功能。 磁场数据可以通过I2C接口,轻松传递至系统计算引擎。它包括一个中断信号,在新的一套已测磁场强度数据可用时便加以指示,从而简化了数据同步。此功能提高了智能移动设备的功效,终则延长了电池的使用寿命。

作为传感器技术的提供商,飞思卡尔推出的Xtrinsic MAG3110磁力计,对其基于MEMS的现有传感器产品做了进一步完善,从而创建了一个有利于生成高度精确的电子罗盘航向信息的广阔平台。当与高精度Xtrinsic MMA845x或MMA9550加速计产品系列结合时,飞思卡尔解决方案能为智能移动设备提供一款倾斜补偿电子罗盘。

Xtrinsic MPL3115A2压力传感器

Xtrinsic MPL3115A2是飞思卡尔半导体推出的用于测量海拔的高精度压力传感器,旨在帮助用户进一步利用高级导航功能和新的基于位置的服务,如GPS辅助和e911。飞思卡尔Xtrinsic MPL3115A2压力传感器基于微机电系统(MEMS)技术,补充了Xtrinsic产品组合中的加速计和磁力计,可以满足智能移动设备中对这类组件的日益增长的需求。

Xtrinsic MPL3115A2智能数字压力传感器可以在本地处理压力和温度数据,减少了分配给应用处理器的计算量,因此,与使用由主机处理器直接管理的基本传感器的系统相比,这种压力传感器所消耗的功耗更少。该压力传感器采用FIFO(先进/先出)内存缓冲、2微安的待机模式和8微安的低功率模式,减少电流消耗,实现了效率,具体取决于处理器条件和所选的输出数据速率选择。

飞思卡尔的Xtrinsic MPL3115A2压力传感器结合了高精度、高采样频率和超低功耗特性,进一步提高了性能。该器件提供了气压和高度压力检测,支持高达30 cm的分辨率,可根据用户偏好使用米或帕斯卡为单位输出数据。MPL3115A2传感器还包含嵌入式功能和用户可编程选项,比如温度补偿,采样频率可高达128 Hz。

模块化开发平台:塔式系统

用户在采用飞思卡尔Xtrinsic传感器打造智能电子终端时,控制器部分也是必不可少的部分。为了使用户能够更快、更便捷的采用飞思卡尔产品完成系统开发,飞思卡尔半导体提供了先进的模块化开发平台——塔式系统(Tower System)。飞思卡尔塔式系统提供丰富的开发工具和软件套件,极大地提高了系统开发的扩展性。通过快速原型设计和工具复用,此模块化开发平台能够为开发人员节省数月的开发时间,从而更轻松实现差异化的解决方案。飞思卡尔的塔式开发平台包含一系列的开发套件,主要以8位、16位、32位微控制器为核心设计开发平台,并提供许多扩展模块。现在该平台继续扩展,推出快试(KwikStik)开发工具,这是一款高性价比、一体化开发工具,用于配合飞思卡尔的基于ARM® Cortex™-M4内核的Kinetis系列微控制器进行评估、开发和调试工作。

飞思卡尔塔式开发平台的特色为模块化特性和强大的扩展性,控制器模块提供易于使用、可重构的硬件;可搭配可互换的外围模块,诸如串口、存储区及液晶显示模块等。采用塔式开发平台可大大缩减用户开发时间。

一年一度的飞思卡尔技术论坛是飞思卡尔向广大业内同仁全面展示其技术实力的舞台,飞思卡尔的传感器产品广泛应用于汽车电子、工业控制等众多领域。消费电子领域日益增长的功能需求也不断催生MEMS传感器领域新产品。凭借在传感器领域的强大技术实力,MEMS传感器必将成为飞思卡尔在消费电子领域拓展的重要武器,提供巨大的增长空间。

关于飞思卡尔技术论坛

飞思卡尔技术论坛(FTF)旨在推动创新和协作,目前它已经成为嵌入式半导体行业开发商的年度大会。今年,飞思卡尔技术论坛中国站2011重返深圳,回到中国拥有众多高新科技企业的基地以及广大的工程技术精英的身边,并通过以下丰富环节令您率先一睹世界科技:

● 技术研讨会:探讨飞思卡尔及其合作伙伴的产品和技术,包括汽车电子、消费电子、工业电子、网络和支持技术五部分。

● 互动式技术展示:在FTF 2011中国的互动技术展区现场演示超过80个技术展台展示多种产品和技术。

● 培训和实践课程:长达100 小时的技术培训和动手实践课程。

● 观众参与:由观众评选出“的参展商”。

● 主题演讲、媒体见面会:飞思卡尔董事长兼首席执行官,Rich Beyer先生;运动员、科学家、发明家和未来学家Hugh Herr先生将亲临深圳,交流分享世界的科技成果、深入分析市场热点动态以及展望未来科技发展趋势,并与媒体分享更多资讯。