• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

芯片市场群雄并起+Intel独霸时代逐渐远去

随着微软Windows 8操作系统的推出,关于处理器架构的争斗也进入了一个全新的时期。一方是X86当中的Intel和AMD,而另一方面则是ARM。前两者雄霸桌面及服务器市场30年,而后者则是搭移动互联网大潮兴起的新军。

在新版的Windows 8当中,首次提供了对ARM的兼容,而且对于触摸屏也进行了很强的优化。这对于微软来说,一方面有助于其增强传统桌面市场产品的易用性,另一方面还可以依托ARM产品借势切入Android所占据的移动互联网产品市场。

而对处理器产品本身来看,也起到了点燃X86和ARM两大阵营战争导火索的作用。首先是在其借力ARM的同时,也使得ARM可以有了反向切入X86阵营传统市场的机会。比如台式机,笔记本等。而对于X86阵营,增强了触控性的Window 8也将给基于Intel或者AMD处理器的产品,诸如Ultrabook或者Ultrathin创造更多新的市场机会。

Intel高级副总裁汤姆·吉尔罗伊(Tom kilroy)近日就表示:“Intel认为触摸功能是超极本体验的关键元素。”Intel希望Windows 8能够提升超极本和其他PC产品今年下半年的需求。Intel也将为多家触摸屏制造商提供资金支持,帮助其增加产能。(拓展阅读: IC国际采购

而作为ARM阵营主力的NVIDIA,其产品营销副总裁尤杰什·德赛(Ujesh Desai)也针锋相对的表示,新版Windows操作系统也可以帮助该公司在超极本市场挑战Intel。采用搭载Windows RT系统和NVIDIA Tegra处理器的超轻薄笔记本售价低至499美元。而采用Intel处理器的超极本平均售价约为800美元,价格上的优势将有助于NVIDIA获得更多的市场份额。

其实无论是Winodws兼容ARM还是Android与Intel合作,传统的桌面市场和新兴的移动产品市场未来都只会出现一种共荣的景象。因为随着用户移动娱乐需求的增长,平板电脑乃至智能手机早已被视作不可或缺的掌中设备。而传统的桌面产品市场则在一些大冲击力的娱乐需求以及办公便捷性等方面拥有优势。不过对于处理器厂商来说,原先Intel一超独霸的时代将逐渐远去,取而代之的将是未来多强并起的新纪元。

标签 Mouser代购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购 芯片 INTEL

更多新闻