来源:网易首页
时间:2012-06-07
高通(Qualcomm)公司今天发布了一款新型LTE芯片,传言称称苹果下一代iPhone将支持LTE网络,而高通的这款芯片非常适合iPhone。 高通的新LTE芯片允许设备在AT&T和Verizon 700MHz的4G LTE网络上运行。目前的智能手机芯片并不支持多个运营商的LTE网络频段。
虽然AT&T和Verizon网络都是用700MHz的网络,但是由于使用不同的频谱,这使LTE智能手机并不能同时支持两个运营商的网络。高通的新型LTE芯片将解决这个问题,这款芯片支持7种不同的频段,1GHz以下的频段3种,1GHz以上的频段三种,而且支持超高2.5GHz以上的频段。(拓展阅读: led芯片采购 )
WTR1605L LTE芯片将使用28nm工艺打造,这意味着其能耗将进一步降低。高通称这款芯片将于7月量产,在今年底正式登陆智能手机。因此,苹果下一代iPhone很有可能配备WTR1605L LTE芯片。