处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

远程医疗Wi-Fi与Bluetooth模块解决方案

远程医疗Wi-Fi与Bluetooth模块解决方案
来源:我爱方案网 时间:2014-01-07

【导读】随着老龄化社会的到来,越来越多的非传染性疾病患者以及不断上升的医疗成本显得日益突出,远程医疗结合家庭护理是缓解的重要途径。Microchip远程医疗无线通信解决方案可以方便的为现有医疗设备添加无线通信功能,融入远程医疗系统中。

远程医疗系统介绍

下图是远程医疗系统示意框图。用户通过医疗检测终端检测生命体征数据,通过无线或有线网络将这些数据上传到云端服务平台,由平台上的服务医师根据数据指标为远端用户提供保健、预防、检测等服务,将检测结果及健康指导通过邮件,短信等多种方式传递给用户。图中所用涉及的产品应用包括:
• IEEE802.11 b/g/n, 11ac AP/Router
• Dualband Concurrent Router
• Network-Attached Storage (NAS)

图示-远程医疗系统示意框图

在具体实施形式上可以分为两种,一种为社区、健身中心等公众聚集场所设立大型智能体检终端(左图),另一种为家用小型体检终端(右图),适合不同消费群体,如下图所示产品,这些产品都能够实现声明体征参数监测,如:心电图、血压、血氧、血糖、体温、脉率等关注的生理参数,配合软件平台进行数据远传。

图示-社区、健身中心等公众聚集场所设立大型智能体检终端(左图)/家用小型体检终端(右图)

还有一些独立参数监测模块可以对生命体征单一参数进行检测,通过无线通讯结合软件平台实现,实现远程监测,也可以通过蓝牙技术与智能手机通讯,产品图片如下:


Microchip远程医疗无线通信解决方案


Microchip的嵌入式无线产品组合。其中,Bluetooth产品包括PIC32蓝牙音频开发工具包(包含模块、协议栈和编解码器),以及集成协议栈的XBee引脚兼容插座模块。全新Wi-Fi产品有IEEE 802.11b/g Wi-Fi模块,其上的PIC单片机上运行Microchip功能丰富的免费源代码TCP/IP协议栈,能够实现更高的可配置性。全新经机构认证的低功耗MRF24WG0MA/MB模块能够以54 Mbps的所有IEEE 802.11b/g数据传输速率来连接,是Microchip首款支持5 Mbps持续吞吐量的器件。Microchip丰富的Wi-Fi模块与Bluetooth模块可以方便的为现有医疗设备添加无线通信功能,融入远程医疗系统中。

Microchip WIFI 产品列表


Microchip  Bluetooth 产品列表



欲了解更多方案信息请联系@大联大

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次