处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

物联网应用热潮驱动 消费性MEMS元件需求畅旺

物联网应用热潮驱动 消费性MEMS元件需求畅旺
来源:新电子 时间:2014-01-07
消费性微机电系统(MEMS)元件应用商机火速蔓延。为实现更智慧化的情境感知功能,行动、穿戴式电子与物联网节点等装置制造商,正大举内建各种MEMS感测器,因而加快MEMS元件规格演进,并带动整体出货量大幅攀升。随着各式物联网(IoT)应用开枝散叶,微机电系统(MEMS)感测器技术也不断精进。在高阶手机大量导入九轴MEMS感测器后,加入气压计(Barometric Pressure Sensor)的十轴感测器(10-axis)亦已受到游戏产业青睐,逐渐在市场占有一席之地,预计2014年后各式应用将加速萌芽。 图1 Bosch Sensortec亚太区总裁百里博指出,该公司在消费性电子的MEMS市占率已达第二名的位置,据统计,每两支手机中就有一支系采用Bosch的感测器。Bosch Sensortec亚太区总裁百里博(Leopold Beer)(图1)表示,MEMS感测器应用潜力十足,除行动装置外、遥控器、物流业、家电及健康照护产业皆已加速导入MEMS系列元件,以实现适地性服务(Location based Service)、室内位置追踪、扩增实境(Augmented Reality)、使用者介面(User Interface)等功能,而各种应用中,行动装置及游戏产业应用是的市场营收来源,每年有超越三亿颗的出货量。  市场研究机构IHS研究报告指出,2008?2017年MEMS市场营收将由约600亿美元翻倍成长至1,200亿美元,而消费性电子及行动装置为的应用领域,其营收规模的年复合成长率(CAGR)可达16%。  百里博进一步指出,随着各式MEMS应用遍地开花,多种市场需求亦如雨后春笋般涌出,例如加速度计(Accelerometer)须因应高效能需求提升至14位元,且封装尺寸须再缩小,至于陀螺仪(Gyroscope)则须同时降低杂讯干扰及功耗。  除了加速度计与陀螺仪在规格上有所改善外,百里博指出,未来气压计也将与九轴MEMS感测器搭配,做为实现高精准室内定位的关键元件,并与应用处理器(AP)的感测数据融合函数库(Libraries)结合,在游戏应用市场中大展身手。  百里博认为,在物联网市场持续蓬勃发展的情况下,未来MEMS市场将持续挹注成长动能,无论是穿戴式装置、物联网节点(IoT Nodes)、智慧开关(Smart Switch)或射频连结(RF-Link)、感测器等物联网标签(IoT Tag)皆将普遍地出现在生活中(图2),而六轴、九轴甚至十轴的MEMS感测器将可以分别藉由低功耗、高效能的优势切入各类型的应用市场。 图2 MEMS创新应用市场 图片来源:Bosch Sensortec瞄准KitKat感测需求 低功耗Sensor Hub亮相 值得一提的是,GoogleAndroid作业系统版本--KitKat亦赶搭上物联网商机顺风车,特别针对行动装置感测功能及功耗进行定义,因此行动装置不仅须导入大量的MEMS感测器实现智慧功能,尚须搭配超低功耗的Sensor Hub方案及演算法,以实现更为理想的感测融合(Sensor Fusion)功能。 图3 QuickLogic亚太区业务暨行销总监王义祖(右)强调,Sensor Hub系实现感测融合的关键元件,而其低功耗特色将成为在市场中致胜的重要特色。图左为QuickLogic全球行销副总裁Brian FaithQuickLogic亚太区业务暨行销总监王义祖(图3)表示,Google在2013年10月底发布的Android作业系统--KitKat,新增两种混合感测器支援特色,包括计步器(Step Counter)及步伐侦测器(Step Counter),藉此让消费者可以透过应用程式(App)在步行、跑步、爬楼梯时都可以追踪运动数据。  据了解,计步器即是在装置启动之后即开始追踪步数,至于步伐侦测器则透过分析加速度计输入值,判别使用者何时迈开步伐,但因为上述功能的逻辑(Logic)及感测器管理功能内建于硬体平台上,因此应用程式毋须再加入侦测演算法,换言之,感测器管理及运算的功能可从软体上卸载,改由硬体实现,因此上述感测功能可在1毫瓦以下的低功耗运作。  王义祖指出,目前智慧型手机除导入多颗低功耗感测MEMS感测器外,亦将加入一颗感测器中枢(Sensor Hub)元件,以实现感测融合功能。但以目前微控制器(MCU)做为Sensor Hub,再搭配九轴MEMS感测器的方案为例,其功耗高达20毫瓦,而QuickLogic的超低功耗Sensor Hub方案则可以微控制器三十分之一的功耗运作,而在未来陀螺仪功耗进一步降低后,整体感测方案功耗将可降低至5毫瓦上下,在KitKat作业系统中成为降低功耗的重要关键(图4)。 图4 九轴MEMS与Sensor Hub搭配方案功耗比较 资料来源:QuickLogicQuickLogic指出,其超低功耗Sensor Hub经验证后确认可与高通(Qualcomm)、联发科、辉达(NVIDIA)、博通(Broadcom)等多家厂商的应用处理器搭配,并让原始设备制造商(OEM)利用参考设计(Reference Design)快速导入作业系统为Android 4.4的行动装置中。  以软体实现Gyro功能 九轴MEMS功耗仅μA 事实上,业界已有MEMS厂商看见陀螺仪降低功耗的需求,已开发出利用模拟演算法取代陀螺仪,再加上六轴多功能组合(Combo)感测器的方案,可将运作功耗降低至450微安培(μA),仅为一般九轴方案的十分之一。 图5 Kionix台湾区总经理洪育浩指出,陀螺仪是九轴MEMS感测器中耗电的部分,因此业界提出以软体替代陀螺仪功能的创新方案。Kionix台湾区总经理洪育浩(图5)表示,中高阶智慧型手机为实现更为精准的感测功能,大部分已导入九轴MEMS感测器,包含加速度计、磁力计(Magnetometer)以及陀螺仪,其中,加速度计可实现手机节电、萤幕翻转侦测、计步器等基础功能,而磁力计则可做为室内导航(Indoor Navigation System)之用,至于陀螺仪目前的应用大多是角速度侦测/补偿功能,如游戏摇杆、相机防手震等。  洪育浩进一步指出,陀螺仪目前在手机的应用相对较少,但却耗电。一般陀螺仪平均功耗为3?4毫安培(mA),因此部分厂商常建议客户采用独立式的陀螺仪,搭配内含磁力计及加速度计的六轴MEMS感测器,让陀螺仪在相关功能运作时再开启,以达省电效果,不过相较起九轴方案,分离式方案将让客户多花费至少1美元的成本。  有鉴于此,Kionix推出以六轴MEMS感测器加上以模拟演算法实现陀螺仪功能的合成方案,可将运作功耗降至450微安培,待机功耗更仅需1微安培。洪育浩透露,该方案已获得知名品牌平板厂青睐,将导入2014年的设计中。  另外,由于微软(Microsoft)Windows 8或8.1作业系统,规定行动装置制造商导入九轴感测器同时,须再搭载一颗Sensor Hub方案,因此Kionix也进一步研发出以软体为基础的Sensor Hub方案,可搭配六轴MEMS感测器加虚拟陀螺仪的九轴方案,以两颗元件实现感知融合情境,降低制造商整体物料清单(BOM)成本。  洪育浩指出,该方案预计2014年季可通过微软认证,成为行动装置厂商在低功耗浪潮下的另一理想选择。未来,Kionix的超低功耗九轴MEMS方案将持续瞄准高成长的行动装置市场,包括穿戴式装置、智慧手机、平板,以及健康照护装置等,以实现微安培等级的九轴MEMS感测应用功能。  值得一提的是,在行动装置领域,MEMS制程不仅让各式感测器大展身手,另一方面MEMS振荡器(Oscillator)技术亦有所突破。  单晶片整合技术再突破 MEMS振荡器崛起 CMEMS振荡器由于突破在单晶片中整合互补式金属氧化物半导体(CMOS)及MEMS电路的技术挑战,正挟高频率稳定度、小尺寸等优势,逐步蚕食传统石英 晶体振荡器 市占,让MEMS元件快速拓展时脉应用疆域。 图6 芯科实验室时脉产品资深产品经理沈炫均认为,CMEMS振荡器结合CMOS与MEMS制程双方的技术优势,将可以为时脉市场带来新气象。芯科实验室(Silicon Labs)时脉产品资深产品经理沈炫均(图6)表示,石英晶体振荡器历史悠久,其压电效应(Piezoelectric Effect)可支援高Q值的共振频率,且具备低相位杂讯(Phase Noise)等优势,不过仍存有高成本、封装复杂、前置时间(Lead Time)长等缺点,且在时间推进下,将产生老化(Aging)现象。  事实上,振荡器市场已历经多次技术变革,由传统的石英元件,进阶到双颗晶粒(Dual-die)的MEMS振荡器,但后者需要特殊的MEMS晶圆代工厂,且双晶粒架构制作过程复杂/昂贵,讯号整合度亦不太理想,因此,业界已推展至下世代的振荡器技术,在CMOS的晶圆厂中整合MEMS与CMOS技术,推出单晶片CMEMS振荡器。  沈炫均指出,单晶片CMEMS振荡器系采用标准CMOS晶圆制程,以CMOS晶粒为基础,再加上MEMS谐振器堆叠(Resonator Stack),两者容易整合为单晶片模式,因此不仅尺寸可缩小,成本亦可显著降低。另一方面,相较于传统石英晶体振荡体的前置时间难以预估且冗长,通用型的CMEMS振荡器可以在2周内产出样品,且具备现场可编程特性。  沈炫均强调,CMEMS利用被动补偿(Passive Compensation)技术改善温度稳定性及老化问题,相较于传统MEMS谐振器方案的频率飘移比例为-30?40ppm/℃,CMEMS频率飘移则可以维持在±1ppm/℃,并且对撞击(Shock)、震动(Vibration)免疫力极高,在10年内频率稳定度将可维持在±20ppm的水准。  显而易见,MEMS正挟尺寸、成本、效能、稳定度等各项优势,大举渗透平板电脑、数位相机、智慧电视、游戏机等各式应用市场,成为电子产品中不可或缺的关键元件;未来在物联网趋势下,整体出货量更将节节攀升。

ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey 、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22189次
2 1N4001 0.19MB 18105次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15970次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14164次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11841次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9409次
8 DS1337U+ 0.28MB 9191次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9185次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次