来源:ZOL
时间:2012-06-06
另外考虑到夜间监控,市场对夜视距离也提出很高需求,但是目前大部分厂商都还没有红外高清高速球产品,只有少数的一些研发实力雄厚的厂商已经有相关的高清红外球产品。
随着IP/HD-SDI等技术的日趋成熟和完善,未来高清高速球将会在如下几个方面取得突破:
1、IP/HD-SDI高清高速球与物联网结合
随着物联网的射频技术(RFID)的成功应用,在未来可以实现与高清视频的无缝结合。可以通过高清高速球的485接口或网口接收从射频传输过来的数据,做到图像和射频的结合。例如,此项技术可以代替固定打卡、非法人员识别等,从而有助于改进实际中很多较为繁琐的工作,体现高智能、高技术的价值。
2、IP高清高速球与报警设备联动
以高清高速球为例,一般球机上都有报警(ALARMI/O)接口,这种报警信号接入可以处理开关量电平,当球机接收到此数据后,可以对其进行编码处理,而后送入TCP/IP网络或通过,通过应用软件对该报警信号进行各种联动响应设置,如发出声、光报警与进行报警录像等。(拓展阅读: IC库存 )
3、IP高清高速球与移动设备结合
随着 3G 技术的普及,以及IP高清高速球都拥有自己独立的IP地址,可以通过3G网络能够直接与移动设备进行网络连接,实时传输高清图像,实现无线高清视频的传输。也可以在IP高清球机中配置内置的E-mail、FTP等客户端,当接入互联网时,IP高清球机设备还可以通过E-mail、FTP等方式,把报警触发时抓拍的图片或录像发送到移动设备。还可以通过COM口与能连接的SIM卡的设备进行连接,利用短信、彩信方式发送给指定的 手机 终端。这样可做到实时、智能的监控,而且仅利用很小的带宽和成本。
4、智能方面切入高清球机
IP/HD-SDI的高清球机都可提供高清图像,这为提升智能分析的准确性提供了先天的优势。通过DSP或FPGA植入智能算法,可以直接处理从芯片输出的原始图像信息,基于原始图像,做一些恰当的、适合特征场合的应用。例如,可嵌入出入口人数统计功能。该功能可通过对 摄像机 所监控的画面进行分析,自动统计计算穿越重要出入口或指定区域的人或物体的数量。而且在低碳时代,为智能算法与节能环保思想的结合开辟了另一巨大的市场。在党政机关、学校、企业以及大型家居环境,还可采用智能视频分析技术消除巨大的电能浪费与安全隐患,如自动关闭不必要的灯或打开有人办公工作的灯抑或是需要调整灯光的强度等,未来看的话,百万像素网络高速球一定会朝着高清化,智能化,产品形态更加丰富的方向发展。
综述
目前高清高速球的应用还只是在一些行业的解决方案上,由于 价格 、技术、施工、成本等方面的原因,在传统的监控市场,高清高速球还没有完全铺开,核心的障碍就是传输的问题。目前IP高清监控的传输都是采用网络的方式,但是这种传输方式实时性差,而且图像经过压缩,且传统模拟升级高清需要全部重新改造。HD-SDI高清高速球且只能通过光纤链路来实现,这种传输成本高。未来只有IP实现低带宽高清晰,HD-SDI的传输实现多路数,低成本,高清高速球才会取得更大的发展。高清化、智能化既是监控行业的发展方向,更是高清高速球未来的趋势。