• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

优化宽带上网体验速度只需三步

来源:我爱方案网
时间:2014-01-03

分享至:

【导读】十年前我们还在换算56K下载一首MP3要多久,十年后的我们经常下载上T的资料。全球的网速发展步调并不统一,对于某些区域,5Mbps的上网速度就已经飞快了。如果你还在担心网速不够看视频,按照下面的方法试一下,你的网速能快上不少,重要的是——其中许多办法都不花钱。

步:挑一款好用的路由器


提高网速的步——挑选好用的路由器,好吧,这还是要花点小钱的。

ISP运营商会给你一个默认的无线无路由,也许你也可能在黑色星期五大促销那天花30美元买了一个,不过仅仅依靠这些还不足以充分挖掘你的网速。花点钱买一款好用的路由器吧,对于网速的提升非常明显。
挑路由要选择自带数据包优先级和Qos功能的产品,可以让你选择哪些应用和哪台电脑享用带宽,也可以做相应限制。举例子,白天上网你不肯定不太希望P2P下载软件占用全部带宽(编者:很多下载软件已经可以做到控制带宽)。

装机爱好者可以尝试刷一下Tomato USB或者DD-WRT这类路由器固件。如果你购买的路由器允许刷固件,你可以尝试着刷以上固件,这样你不必去商店花大笔钱也能享受QoS等新功能。也有路由器公司干脆出售预装DDWRT的路由设备。
第二步:合理设置路由可以大幅提升网速

换个DNS服务器对路由器也很有帮助,试着用一下Gibson Research DNS工具条,这个工具可以实时显示与你的主机响应速度快的DNS服务器。如果你知道怎么进入路由器的管理界面,你就可以输入工具条给出的DNS服务器地址,这样设置后连接速度将大幅提升。
有个叫Squid的免费又好用的缓存代理服务器——无需Linux系统就可以使用。感谢Acme Consulting团队让我们用上了Windows版的Squid。如果需要同时连接的设备不是很多,老牌的WinGate也很好用。这款免费软件可以支持三个设备同时接入,但是界面友好度不如Squid。
说了那么多,为什么要用缓存代理服务器呢?因为这样做可以提高某些经常访问的页面的加载速度,同时所有接入设备的连接速度都可以提高。
第三步:检查你的浏览器

现在该看看你用的浏览器了。目前主流浏览器的更新版都比去年的老版速度更快,那么哪款浏览器在低带宽接入的表现呢?没有浏览器能满足你所有要求,所以你好还是亲自试试,然后再决定。

米国人Opera为人称道的Off-road模式让用户可以在不良网速下体验良好的连接速度。这个模式的工作原理是当你发出一个链接请求,Opear的远程代理服务器会对网页进行压缩和优化。代价是图片质量下降,网页元素可能显示不完全。不过这个功能对速度至上的用户而言还是值得做出牺牲的。
现在火热的Chrome浏览器也自带加载特性可以保障浏览的顺畅体验。不过Chrome的做法是预先判断你会点击的内容进行预下载,这样给你造成点击链接速度提高的感觉。而且判断准确率还不错,这已经不是什么新闻,因为Chrome的母亲,搜索老大Google对Chrome用户的浏览习惯太熟悉不过了。
IE11也绑定了相似的预判预读技术,对绝大多数主流网站,IE11和Chrome的加载速度不相上下。你觉得你想自己搞定?那么试试火狐吧。火狐的扩展应用非常多,而且你可以通过about:config测试喜欢用的功能开关,选项多到你看不过来(只是记得要记住你改的是哪些选项)。这些自定义选项和扩展工具都可以帮助你提高网速。


或许你可以试着换一款好用的下载软件。如果经常下载大文件,你应该选择一款可以指定计划任务的软件。除了国人熟知的迅雷、快车和旋风,Free Download Manager也是不错的选择,同样的推荐还有JDownloader。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、Element14(e络盟)、Wpi( 大联大 )、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻