• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

8位MCU何以将继续“横行”?

来源:eefocus
时间:2014-01-02

分享至:

在Gartner近宣布的一份“全球半导体市场动态”中指出:2003年至2007年全球MCU市场销售额的年复合增长率(CAGR)达到14.3%,而在2002年中,8位MCU占据了全球52%的销售额,约是16位和32位MCU各自销售额的 1.8倍和2.2倍,而16位MCU较32位MCU仅多约25%,而且这种大趋势将一直维持至2007年。其中,Microchip在2002年中占据了 8位MCU出货量的首位,Motorola和STMicroelectronics位居第二、三位。

嵌入式应用是使8位MCU成为应用主流的主要因素,因为它要求低成本和小尺寸的器件。从Gartner的数据上看,彩色电视机和CRT是应用的大户,达到了18%,这些应用主要是在彩色电视和CRT中的控制部分,如OSD显示等。其它的主流应用领域包括智能卡、制造系统/ 仪器、电话机终端、安全/能量管理以及汽车安全气囊控制等。同时,至2007年,汽车安全气囊控制应用将成为8位MCU的主要应用领域,而数字机顶盒和平板显示器将跃居到前10大应用领域之列,而这也预示着今后电子工业的发展走向。

正是由于新应用在嵌入式电子设备中的不断涌现,才使8位MCU得以保持霸主地位。8位MCU的应用范围在不断扩张,从传统的消费类电子和工业控制向汽车电子、办公室自动化、通信设备等各个领域发展。Gartner的数据显示,在消费类电子产品中,数字应用在今后将保持稳定的增长率,CAGR增长率为17%,而模拟应用则呈现零增长状态,至2006年后甚至开始略有下降。由CRT向LCD显示器的转移、模拟电视向数字电视的过渡、中国汽车电子的飞快发展都在为8位MCU创造新的应用机会。

总体上看,8位MCU的发展方向是具有更快的处理速度,具有灵活的现场可编程能力,同时,配置了更完善的模拟功能,如ADC/DAC,和更多功能的I/O接口。而在引脚的兼容性、低成本的开发工具上,MCU也占据优势。

其中,为了克服面市时间带来的压力,具备可现场编程能力的8位闪速MCU正成为应用新宠。采用这种MCU,用户可实时、现场编程或远程升级,实现在不同的系统中采用同一器件,从而更有效地管理库存。在这一领域,的MCU制造商,如Microchip和Motorola等都推出了各自的产品。

随着嵌入式应用对MCU的巨大需求,亚洲已经成为MCU应用的一个市场。以Microchip在全球的出货量来看,亚洲(包括日本)占据达40%,其中消费类电子应用带来的MCU销售额目前排名,达到35%。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、 Element14 (e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻