处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

EMI通过介质干扰电路的途径

EMI通过介质干扰电路的途径
来源:电子工程专辑 时间:2012-06-04

电磁干扰(EMI)是我们生活的一部分。随着时间的推移,有意和无意的EMI辐射源的大量产生会对电路造成严重的破坏。这些辐射源的信号并非一定会污染电路,但我们的目的就是要让低噪声系统远离这些危害。

我们可以设想,一名医生使用一台心电图诊断设备,想要准确地对心脏进行诊断。在知道这是一台高精密的测量设备后,我们便不会担心讨厌的噪声会出现在诊断结果中。这是一种低频测量,电子设备不会超过1MHz。但是,如果使用的是一台EMI设计糟糕的ECG设备,而这时医生又在检查期间使用手机接电话,那么就有理由担心诊断结果了。请参见图1。


图1:1.5英尺以外的发射器(f = 470 MHz, P= 0.5W)开启和关闭时ECG诊断设备的心脏检查结果

图1中,系统的心脏输入信号约为0.25 mVp-p。这种小信号要求有6000 V/V左右的测量放大器增益。幸运的是,图1所示情况并不代表医用ECG测量设备的实际性能。这种测量实际是使用图2所示电路板在工程师的实验室中进行的。


图2:精密型低电平ECG心率计电路板的正面图

不要掉入这种EMI陷阱。小心谨慎地构建电路板,并使用一些抗EMI的组件,它与模拟或者数字电路的带宽无关。当应用电路附近存在某个EMI源时,该辐射源可能会也可能不会对它产生影响。

使用这种低频电路板时,来自手机的辐射噪声是如何进入到测量结果(请参见图1)的呢?让我们来回顾和研究整个EMI图。在EMI方面,共有三个因素起作用:辐射源、辐射信号传播的耦合通路以及辐射受体。本例中的辐射源是显而易见的。但是,EMI信号源可能通过空中无线传播,也可能通过PCB传导,并且辐射源不明。

EMI(也称作 射频干扰 ,RFI)通过直接传导或者各种场传播,对受体形成包围之势。这些场直接耦合进入电路连接线和PCB线路中,转换成传导型RFI。(拓展阅读: 芯片采购网 )

在两个电荷之间形成力需要三个条件:电、磁和 电磁场 (辐射)。电场(伏特/距离)描述两个物理点之间不均匀电荷分布所形成的力。为了平衡这种电荷分布,电荷之间形成了力。

移动的电荷或者电流形成磁场,它对其周围所有其它电荷施加力。这种场(或者力)随距离增加而迅速减小。请注意,电场和磁场相互关联,一个改变,另一个也同时改变。

后,电子(或者电荷)的加速度形成电磁场。这种电磁场是产生EMI传播为常见的原因。

有没有一种方法能够解决这个问题呢?下次,我们将讨论引起EMI问题的一些辐射源所具有的特性,并介绍一些小技巧,教您如何小化这种辐射,敬请期待。

参考文献

●《 运算放大器 EMI抑制比》,作者:Hall, Kuehl,2011年8月发表于TI《应用报告(SBOA128)》。

●《抗EMI型运算放大器规范介绍》,作者:Wagt,Staveren,2010 年1月15日发表于TI《应用说明(SNOA497A)》


作者:Bonnie C. Baker

德州仪器 (TI) 高级应用工程师

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次