来源:中关村在线
时间:2013-12-31
CCD与CMOS明显的差别
CCD与CMOS传感器是监控摄像机核心组成部分,尽管很多人都傻傻分不清他们之间的不同,但是在灵敏度、降噪和能耗方面有明显区别。各有利弊,没有完胜的赢家,也没有完败的输家。
在像素相同的情况下,CCD传感器灵敏度优于CMOS;在相同尺寸的情况下,CCD需要的光比CMOS传感器多。在实际应用中,低光照环境下CMOS表现平平,究竟什么原因使得该传感器成为高清摄像机。
高清监控角逐CCD与CMOS传感器终极战
按照目前安防市场上的监控摄像机来看,内置CMOS传感器的监控摄像机价格走极端化,或是便宜的监控摄像机,或是高端高清监控摄像机。从价格方面来说,CMOS价格比CCD低,因此更适用于中低端产品。
室外监控摄像机传感器要选好
而在成像方面,CMOS宽动态范围也比CCD大,尽管后者具备了低功耗、细节清晰、图像锐利等特点,那也未能阻挡CMOS成为高清的备选方案。
CMOS传感器在寻找什么?
从理论上讲,两块相同尺寸的传感器CCD比CMOS可以获取更高的分辨率,而在实践中,传感器供应商能够轻松克服空间限制,使用较大尺寸的传感器以获得更丰富的光源,提供更清晰的图像。
国内监控摄像机中,大多使用索尼和夏普图像传感器,相同性能下价格相差20元左右。而这些厂商也意识到了CMOS传感器优势,进一步优化其性能。目前,市场上使用的1/1.8"、1/2.5"、1/2.7"、或1/2.8"传感器大多配置在高清监控摄像机上。
监控摄像机变焦镜头
究竟CCD"得罪"了哪些人,让原本不温不火的CMOS一下子超越了自己,理性分析这也不能怨天尤人,毕竟CCD制造工艺复杂,生产成本高居不下,IP风盛行,使用CCD无疑是加剧产品高价格。当然CMOS也要不断优化,降噪技术有待提高。
总而言之,通过监控摄像机市场不断发展,价格战仍在继续,网络摄像机产品价格走低,CMOS终也会寻找到合适的定位,兼顾价格与性能,扬长避短。