• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Holtek推出HT68F20-1、HT66F20-1 Enhanced Flash MCU

来源:21ic
时间:2013-12-31

分享至:

Holtek新推出I/O型的HT68F20-1及A/D型的HT66F20-1,主要是SRAM 64 Bytes不需切换Bank,Program Memory为1K x 16、SRAM 64 x8、内建32 x8 Data EEPROM,除Crystal、ERC Mode外并内建精准Internal RC Oscillator,提供4/8/12MHz及32kHz四种频率。具有4个Software SCOM输出,可直接驱动小点数LCD Panel,通讯接口并具有SPI / I2C 等多种选择。

HT68F20-1、HT66F20-1皆内建Holtek全新设计的Timer Module,可有Capture、Compare、Timer/Event、Single Pulse Output、PWM等5种模式,A/D型HT66F20-1并内建12-bit快速ADC及具有内建的参考定电压源。

全系列提供16~20pin的多种封装型式,搭配Enhanced Flash MCU的丰沛硬件资源及使用弹性,适合各种应用领域的产品,诸如家电、工业控制、汽车及医疗保健等。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、 Element14 (e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻