处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

功率高达100W的USB充电解决方案

功率高达100W的USB充电解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-12-27

【导读】日前,台湾钰创科技(Etron)宣布推出新款USB供电芯片“EJ888”,全球个符合“USB Power Delivery Rev. 1.0”供电规范,功率达到了惊人的100W,是此前的十倍;充电电压20V,电流5A。 该方案不仅可用于USB 3.0,还支持USB 2.0。


其实早在一年半前,USB组织就完成了“USB Power Delivery Rev. 1.0”供电规范的制定,开启了大功率USB充电时代,但直到如今才有相应的硬件方案诞生。

钰创EJ888支持充电电压20V、电流5A,而且供电端、受电端之间支持双向电源供应,电子设备可以自行判定应作为供电端还是受电端,智能为自己充电或为其它设备充电。

该方案支持通过VBus、FSK载波进行协定沟通(Handshaking),不仅可用于USB 3.0,还支持USB 2.0。

此外,它还符合Battery Charging 1.2标准规范,能为相关设备进行供电。

小到2.5W、大到100W,无论MP3播放器、移动硬盘、移动电源,还是扩展底座、屏幕显示器、笔记本电脑等等,都可以利用这种新规范的供电方案进行充电。

钰创将在下个月的CES 2014上展示该方案,同时展出USB 3.0主控芯片、USB 3.0闪存控制器等等。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22207次
2 1N4001 0.19MB 18120次
3 DAC1220E 0.95MB 16445次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15989次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14178次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11852次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9423次
8 DS1337U+ 0.28MB 9205次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9200次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9115次