处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Maxim业内性能智能电网参考设计平台

Maxim业内性能智能电网参考设计平台
来源:我爱方案网 时间:2013-12-27

【导读】Maxim集成了计量、安全保护和通信功能的完备参考设计平台Capistrano采用Maxim的Zeus表计SoC,利用先进的加密技术、物理攻击检测、使用期安全保护等措施为系统设计提供可靠保护。安全技术不仅仅对智能电表提供保护,还能够保护智能电网中的任意分布节点。



Capistrano采用我们的Zeus表计SoC,利用先进的加密技术、物理攻击检测和使用期安全保护等措施为系统设计提供可靠保护。安全技术不仅仅对智能电表提供保护,还能够保护智能电网中的任意分布节点。此外,Capistrano的高集成度特性大大提高了应用灵活性,内部4个复杂处理器(应用处理器、表计微控制器、表计前端/DSP、安全协处理器)大幅简化智能电网设计。Capistrano还具有业内的精度指标(8000:1宽电流范围内精度可达0.1%)。Capistrano集先进的测量功能、强大的安全保护工具和高效处理能力于一体,能够满足不断更新的应用需求,因而适用于多种应用,包括:智能电表、智能照明、太阳能逆变器、楼宇自动化、计量子系统及其它智能应用。

主要优势

高度整合:集成应用处理器、表计微控制器、表计前端/DSP、安全协处理器
先进的安全保护:集成物理攻击检测、安全引导装载器、包含椭圆曲线在内的先进加密技术;支持安全的现场软件升级
优异的性能:提供独立的ADC计量通道;8000:1宽电流范围内精度可达0.1%
应用灵活: Capistrano可方便地连接至PRIME、G3-PLC™、GPRS及其它调制解调器;强大的处理能力可应对未来的应用需求
简化并加速设计:该完全集成的参考设计平台拥有的BOM成本,帮助您迅速启动下一代智能电网的产品设计

业界评价

Maxim Integrated负责能源方案应用的执行总监Kris Ardis表示:“Capistrano能够为智能能源应用提供性能和等级的安全保护,利用优异的设计工具打造未来的智能电网”。

IHS智能基础设施领域分析师Jacob Rodrigues Pereira表示:“2014年智能电表的出货量预期将超过1亿台,对于设计人员来说,提供安全保护、加速智能电表上市进程、满足不断变化的政策要求将变得尤为重要”。

供货

可向符合要求的客户提供Capistrano参考设计平台和Zeus的样品。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22207次
2 1N4001 0.19MB 18121次
3 DAC1220E 0.95MB 16445次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15989次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14179次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11852次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9424次
8 DS1337U+ 0.28MB 9205次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9200次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9116次