处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

采用TI多标准基站SoC实现性能、效率与差异化的全面提升

采用TI多标准基站SoC实现性能、效率与差异化的全面提升
来源:EDN电子设计技术 时间:2011-08-31
介绍
随着消费者对智能电话需求的日益增长以及无线平板电脑的广泛普及,当今的移动因特网需要连接越来越多的用户,从而要求移动网络实现显著的容量增长。长期演进(4GLTE)能够以更低的成本提供更高的频谱效率与更大的容量。不断演进的LTE-Advanced(LTE-A)能够可实现具有更高带宽、更强吞吐能力与更高级天线技术的异构网络。同时,WCDMA标准也在不断演进发展,具有更高的带宽以及更强大的吞吐能力。毋庸置疑,市场需要推出多标准基站。其结果是,部署在基站中的片上系统(SoC)器件不仅需要支持LTE,还需要同时支持WCDMA及其它原有标准。作为当今无线基站部署所采用无线基站SoC的供应商,德州仪器(TI)在该市场领域拥有长期成功的历史。在本白皮书中,我们将与大家分享我们10余年积累的“学习周期”体验和我们开发的无线基站SoC——TMS320CTCI6616和TMS320CTCI6618。

  10年凝练精湛的基站专业技能

  自无线网络诞生以来,其数据吞吐能力已实现快速增长。对营运商来说,终的衡量标准是频谱每赫兹承载的比特数,以及实现特定吞吐能力所需的相关成本及功耗。一直以来,在无线标准升级的每一个转折点,TI都无一不为基站设备带来价值与创新。如今,TI的基站SoC只需少量电路系统即可处理无线基带第1层(L1)、第2层(L2)与传输功能。TI10余年的丰富经验建立在成功的部署周期之上,主要体现在在以下方面积累的丰富知识:

  1.TI在的半导体工艺技术节点上成功推出众多器件,不仅能够实现显著的性能提升,同时还能大幅降低成本及功耗;

  2.TI在DSP技术领域拥有稳固的地位。毋庸置疑,无线基站需要为全球无线标准的传输与接收提供充分的数字信号处理能力。TI拥有强大的实力,能够利用其行业的半导体工艺技术持续推出数字处理性能不断飞速发展的未来产品。各种优势全面结合,即能为市场推出高性价比的解决方案;

  3.TI始终致力于改进其高性能多内核SoC。虽然无线基站的大多数功能都能够由DSP执行,但DSP为擅长的则是与目标加速器相结合来实现各种优化目标,其中包括实现极高的单位频率吞吐能力、单位功率吞吐能力以及低系统成本等。在将硬件加速与业界DSP相结合以减轻无线标准的处理方面,TI极为成功,能够以极低的成本与低功耗实现前所未有的吞吐能力。

  TI基站创新的第三个主要部分是本文的重点所在,即TI为基站SoC创建可配置硬件加速器的成功战略。在决定将无线信号处理链上的哪些部分转移到可配置硬件加速模块中时,有若干关键问题需要考虑,其中包括:

  1.无线信号链的哪些部分发生重大变化的可能性小,而且哪些应基于成熟的标准之上?

  2.在候选功能中,设备制造商能否添加其自己的知识产权(IP),以提供高级功能与差异化?

  3.无线信号链上的哪个部分具有的处理强度(如果在DSP的软件中实施时,需要的DSPMIPS)?

  4.分配在硬件中的哪些功能可以简化并加快开发与测试?

  5.为确保全面的多内核能力与峰值加速器性能,需要何种类型的SoC基础局端?

  要解决上述的个问题,需要确保无线处理标准的这些部分(无论仍处于开发中还是处于实验阶段)都将由DSP负责处理,这样营运商或OEM厂商才能实现解决方案的差异化。在对各种信号链功能及使用模型的MIPS要求进行分析后,就可以确定哪些功能应被移入硬件加速器,从而在降低成本和加快投产进度方面获得显著优势。

  除了各种基于硬件的加速器外,TI还创建了一种可确保实现高效率零复制数据流的创新型KeyStone架构,从而能够在内核、加速器以及外设之间实现非阻塞的系统互连。此外,该架构还能确保协处理器得到充分利用。它还可以减少中断及软件上下文环境的切换次数,以限度地实现所有内核的利用,从而使所有系统组件都能得到全面利用。

  确定系统优化的机会

  确定新基站SoC设计方法的步,是考虑新一代基站的预期性能要求并理解其对SoC设计的影响。

  TCI6618具备一系列针对新一代基站的用例目标参数。由于TITCI6488是目前应用于基站的SoC,因而其是一种非常适用于基线分析的器件。

  下列各参数基于LTE系统中TCI6488器件的性能:

  l天线:2x2发送与接收

  l带宽:20MHz

  l数据率:150Mbps下行,75Mbps上行

  LTE物理层概览

  LTE物理层需要对每个物理层通道进行高强度的信号处理。主要的物理层通道如下:

  下行通道:

  lPDSCH:物理下行共享通道 0

  lPDCCH:物理下行控制通道 0

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次