来源:电子工程世界
时间:2012-06-01
“Cosmic是少数几家可以和Synopsys在IP领域一决高下的企业之一。”听到这种说法,你也许会感到奇怪,但的确Cosmic做到了,尤其是其28nm和20nm的IP做得非常之好,丝毫不逊色于Synopsys的IP。
Cosmic是一家完全的印度公司,所有研发及支持团队都在印度。谈及印度,也许有人会觉得印度没有完整的半导体产业链,为何IP公司却能生存?并且发展的还不错,关于这些,EEWORLD此前有过报道:印度的IP产业已经仅次于英国,也就是说仅次于ARM。
Cosmic资深IP经理Sundararajan Krishnan表示,尽管印度没有中国一样的foundry或半导体芯片公司,但国际半导体巨头进入印度时间很早,相当多的企业都在二十多年前就在印度设立了外包研发团队,这使得印度有颇具规模的半导体专业人才,并且由于国际巨头的需求,造就了印度独有的IP市场。
Cosmic目前主要专攻于模拟及接口类IP,当然这两者也是相通的——接口类也同时需要模拟IP作部分支持。Cosmic目前拥有300个IP核,而其65-28nm先进工艺下的核有超过125个。据介绍,目前Cosmic的财务非常稳健,两条重要产品的营收各占一半。(拓展阅读:
IC采购渠道
)
Cosmic是业界较全的可以提供全部模拟IP的公司之一,模拟IP不同于数字IP,用户需要的是打包方案,因为和工艺相关,所以不能像数字IP一样简单连接即可。所以Cosmic提供的,也是覆盖全工艺下的IP。
正因为此,Cosmic的客户遍及各种应用,目前Cosmic全球拥有50家以上客户,中国则有10家左右。现在每年采用Cosmic IP的ASIC出货量已达1000万以上。
Cosmic部分客户及合作伙伴
Sundararajan Krishnan表示,“中国市场很激进,所以必须要抓紧升级至28nm,也希望Cosmic能够加速中国的创新步伐。