处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

【图解】不到9美元的800流明LED灯泡内部设计

【图解】不到9美元的800流明LED灯泡内部设计
来源:我爱方案网 时间:2013-12-24

【导读】Great Value的自品牌LED灯泡产品线,将很快抵达其在美国的所有店面,低价格不到9美元。灯泡据说由中国灯具供应商TCP制造,提供两种级别的亮度:800流明相当于60W和470流明相当于40W。每款灯泡都提供可调光或非调光版本,800流明可调光售价9.88美元;非调光版本是8.88美元。本文为大家图解可调光的800流明、相当于60W灯泡的LED等内部构造。

灯泡可调光与非调光版本的并排正视图

外包装上很难区分,可区别的标识是在非可调光包装侧面的下角,灯泡的下部,见图上箭头指示。而可调光版本没有任何标识,这会让消费者在超市及买回家后都难以分辨、易混淆。包装混乱的另一个例子是:在软包装处标识“额定室内/室外封闭的灯具”(见下图),但在上图中不难看出,灯泡本身标识“不可在完全封闭的灯具中使用”。



下图是近距离观察发光 二极管 阵列,展示了LED灯底部驱动程序电子在灯泡底座的连接,两根DC电源导线通过在所述安装板的孔,向上通过在LED阵列的金属芯电路板匹配的孔。电线被手工焊接到金属核心板的顶部,并用胶固定。这种手工焊接 电源线 的LED阵列是典型的中国制造。但是,手工焊接是统计学上LED灯出问题的的原因一,这也可能是沃尔玛只提供三年质保的原因。




下图为驱动电子设备:灯泡的关键部件是处理所有功率控制算法的集成电路。请注意,该芯片具有一端10个引脚,然后另一端2个引脚。这个差距可能用来隔离IC的内部电路从低电压的高电压部分。


据沃尔玛介绍,这款灯泡的性能为11W、800流明,在灯泡底座上的小字标识:消耗10.5W,通过电表测试为9.3W,功率因数为0.93。“软白”灯泡的2700K版本发出的光比较舒适、明亮,见下图。


灯泡的调光性能如何?初,通过壁挂式调光开关测试其快速运行向上和向下的亮度级别都不错,在随后的测试中,经过相当多时间的调光及开关,出现了一些亮度水平不稳及闪烁的情况。

灯泡的光模式又如何?灯泡的设计为sno-圆锥形,LED芯片呈平板式排布,其投射出来的光像聚光灯或手电筒的光束。这意味着,灯泡不是全方位的,像一个白炽灯,甚至像一个节能灯。下图粗略显示了灯光的分布,灯泡底部有明显的黑斑。一个sno-圆锥形设计本身就会产生这样的光,美国能源之星规定全方向的灯应产生均匀的光束角为超过270°(±135),下图的沃尔玛灯泡塑料盖可以说明为何sno-圆锥形设计难以实现这种光模式。

外壳是塑料的,外壳下面基本是铝。这个塑料盖本是不可拆卸的,这里是切割开的,不可拆卸是件好事,因为大多数LED灯泡都是非隔离式LED驱动器设计,这意味着当外壳拆卸时交流电网电源是暴露的,不安全,因此沃尔玛这一坚固的灯泡外壳设计的不错。

可以看到,38个塑料封装LED元件在一个金属芯印制电路板上,而这又装在一个圆形的金属板上。此金属板的重要性在于,它从LED的印刷电路板的热量传输到圆形金属套环,它将热量通过灯泡底座散发到周围空气中。请注意,这个金属底座没有其他LED灯泡常见的散热鳍片。测试金属底座变热的温度为150°F(约65摄氏度)。

沃尔玛LED是塑料封装,而Cree公司和飞利浦LED为陶瓷封装。陶瓷封装的LED相比塑料更耐热、不易老化。Cree公司采用陶瓷封装的LED可能是它要提供灯泡10年保修的原因之一;沃尔玛只提供3年质保。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22207次
2 1N4001 0.19MB 18121次
3 DAC1220E 0.95MB 16445次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15989次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14179次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11852次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9424次
8 DS1337U+ 0.28MB 9205次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9200次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9116次