处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大联大富威集团推出无线局域网络便携式路由器解决方案

大联大富威集团推出无线局域网络便携式路由器解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-12-19


【导读】大联大富威集团推出 Realtek 802.11ac 10/100 无线局域网络便携式路由器解决方案。802.11ac具有更宽的RF频宽,更多的MIMO空间串流,更多使用者的 MIMO,以及高密度的调变。它透过5GHz频带进行通讯。  

  2013年12月17日,致力于亚太地区市场的电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下富威集团推出基于瑞昱(Realtek)半导体RTL8881AM的802.11ac 10/100 无线局域网络便携式路由器解决方案。  

  802.11ac又称5G Wi-Fi,是802.11n的继承者。它具有更宽的RF频宽(提升至160MHz),更多的MIMO空间串流(spatial streams)(增加到 8),更多使用者的 MIMO,以及高密度的调变(modulation)(达到 256QAM)。它透过5GHz频带进行通讯。理论上,它能够提供少1Gbps频宽进行多站式无线区域网通讯,或是少500Mbps的单一连线传输频宽。  

  瑞昱半导体的RTL8881AM为内建5端口10/100以太网络交换器并支持802.11ac 1x1, b/g/n Wi-Fi AP/Router;其功耗非常低,且使用USB插槽即可供电而不需外接电源;内建8MByte SDRAM便于客户进行个性化设计。  

  产品规格:  
  Network Processor SoC-RTL8881AM  
  • CPU Clock rate up to 520 MHz  
  • Integrated 10/100M 5-port Switch  
  • Support SPI-NOR Flash  
  • Provided embedded 8MByte SDRAM (16 bits)  
  • PCI-E host x1, USB OTG x1  
  • Support IEEE802.3az  

  WLAN Radio Single Chip-RTL8881AM:  
  • IEEE802.11ac and 802.11 b/g/n selectable WLAN  
  • Supports 20MHz, 40MHz and 80MHz signal bandwidth modes  
  • DR-QFN164E-PAD package  

  产品应用:  
  • IEEE802.11 b/g/n, 11ac AP/Router  
  • Dualband Concurrent Router  
  • Network-Attached Storage (NAS)  


  图示-产品图片  


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次