• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TDK的战略设想:通过汽车及新能源实现协同效益

来源:EEWORLD
时间:2013-12-17

分享至:

日前,TDK携旗下EPCOS及TDK-Lambda品牌,共同参加了2013年高交会电子展,在此次展览中,TDK特别展出了一个汽车模型,力图更直观的为与会观众展示TDK对于汽车产业的贡献,而同时很多时下热门的新能源技术与汽车相通,因此TDK也借此展示了其在新能源方面的成就。

TDK展台一隅

TDK的新能源汽车一揽子解决方案

新能源汽车方案

具体来说,TDK所提供的车用产品包括无线充电线圈、轴向引线式电解电容群、车载转换器、温度传感器、高压电池用电流传感器、逆变器用电流传感器、逆变器用 薄膜电容器 、EV马达用温度传感器、EV马达用磁铁等产品。

电动汽车的无线充电技术是近几年来TDK一直所宣传的,一种方式是将线圈埋设于停车场中,车辆只需停车就可进行充电,另外一种方式则是将线圈埋设在道路上,车辆在行驶中不知不觉的充电,从而达到更长续航里程的作用。而此次,TDK更是将该原理以模拟道路行驶的模型形式搬到了展台上,引无数人驻足围观。

带有充电线圈的电动汽车模型,可以在布有充电线圈的道路上行驶

金属支架电容也是TDK对于车载可靠性的进一步创新。采用金属支架的双层电容,可以更好的抵御震动或PCB板变形所带来的引脚损坏,同时也抗热冲击,而且由于其采用的是堆叠技术,可以在相同面积下实现两倍的电容密度。

金属支架图示

逆变器在新能源汽车中是非常重要的环节,你也许不知的是,在英飞凌的EASY2.7 kW逆变器模块中,拥有大约100种爱普科斯和TDK元件。

英飞凌的EASY2.7 kW逆变器,橘黄色地方都需要使用TDK元件。

快速开关系统的电路设计要求使用小的等效串联电阻值(ESR)和等效串联电感值(ESL)。相应地,无源元件-电感器,但特别是电容器必须与高开关频率保持一致。反过来说,这允许使用更加微型轻巧的无源元件,有利于减少损耗,提高效率。

电容器是元件开发的重点。这些电容器要求配有极低的等效串联电阻值(ESR)和等效串联电感值(ESL)的高开关频率和极 其小巧的外形设计。传统的电容器技术只能满足部分要求。爱普科斯 Ceralink是一种全新方法:这款先进的元件是一种多层陶瓷波纹电流抑制器,也被称为链路或直流链路电容器,此外,它还可以用作缓冲器。

与竞争对手相比,TDK的产品稳定性更好。

电源管理系统

TDK能够为电源开发商提供广泛的无源元件以及一站式服务:EPCOS(爱普科斯)元件尤其齐全,包括各类功能强大的直流链路电容器。此外,TDK还 提供各种变压器、扼流圈、保护器件以及EMC元件等多种产品。

如今仅有极少数电气设备直接采用电网的交流电压供电。无论是信息和通讯、消费电子、工业电子,还是照明设备,都离不开各种拓扑结构的电源。

电源技术包括光伏与风力发电厂用转换器、工业驱动用变频器以及各种功率 等级的开关电源。从功率仅有数瓦的手机充电器到千瓦级高性能工业电源,均属开关电源的范畴。

除此之外,TDK旗下还有以电源业务为主的TDK-Lambda公司,其设计能力非常强大,日前,其推出了全球功率密度的Z+系列可编程电源,800W时的功率密度为0.39W/cm3。随着新的Z+系列(200W-800W)的推出,以及与Z+系列同时公布的EVA系列(2400W),加上现有的Genesys系列(750W-15,000W),TDK-Lambda的CVCC可编程电源产品家族现在包括3个电源系列,可满足客户从低功率到高功率的广泛需求。新的Z+系列是现有Zup系列的后继机型。

Lambda高密度电源产品

通信用改善

除了汽车及电源外,手机也是TDK为重视的市场之一。在PC端业绩不理想的今天,手机成为了TDK业绩增长的关键。

比如业界Q值的高频电感器、2.5GHz频段上实现行业水平阻抗峰值的片式磁珠、薄膜功率电感器、0.48mm业界薄无线充电用线圈组件、高速闭环音圈致动器(CL- VCA)、高质量光学图像稳定器(OIS)、智能手机高集成前端模块、WiFi蓝牙前端模块等等。

TDK在手机市场仍然主打其强项电感器、磁珠和天线等磁相关产品。移动电话市场正在迅速地向高性能、多功能的智能手机转型。这就要求用于电源电路DC-DC转换器的电感器需具有高额定电流特性,同时,由于电路的节省空间化,外形尺寸也需小而薄。

电感器磁芯材料的主流是铁氧体,而该产品使用的是活用了TDK独创材料技术的高饱和磁通密度的金属磁性材料,其额定电流为以往产品的约2倍,并具有稳定的直流重叠特性。此外,凭借基于晶圆工艺的TDK独创薄膜技术,形成了更高精度的线圈图案,并且还充分利用电镀生成技术,降低了造成电源效率损失的直流电阻。智能电话安装有多个电源电感器,通过使用该产品,可抑制电源效率的损失从而节省电力,使蓄电池的寿命得以延长。

高速闭环音圈致动器与高质量光学稳像系统可以为智能手机提供更好照相摄像功能,CL-VCA可以理解为让马达制动更快到位,而OIS则是利用改变镜头进行焦距调整,这些均利用磁性对马达进行调整,与传统光学稳定调整传感器的原理不同,因此更为快速可靠。

CL-VCA与OIS图示

看到TDK的一系列研发成果后,我们有理由相信未来的它将会更美好。

标签 电子研发 薄膜电容器 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台

更多新闻