处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于iMAPx820的两款机顶盒参考设计方案

基于iMAPx820的两款机顶盒参考设计方案
来源:我爱方案网 时间:2013-12-16


【导读】iMAPx820是一颗内嵌ARM A5 双核处理器 +Mali400 双核图像处理器+多媒体处理器的高性能单芯片处理器,支持动态电压调频技术(DVFS),可以为移动智能终端提供更长的电池使用寿命,更高效、清晰的画面输出。本文为大家介绍基于iMAPx820的两款机顶盒设计方案。  


  相关下载:    盈方微iMAP x820应用处理器介绍(中文)  

  iMAPx820特性:  

 1) Cortex A5 双核CPU,MALI 400 双核GPU  
 2) 全高清多格式 1080P 视频解码处理器;全高清1080P视频编码处理器  
 3) JPEG 解码器与编码器  
 4) 72 通道的GPS 基带处理器  
 5) 1200万像素 图像处理器  
 6) 支持双显,两个独立的显示处理单元,两个独立的显示接口  
 7) 支持双摄像头,MIPI CSI 与 CAM_IF  
 8) 支持HDMI, RGB24/I80 LCD, 以及 MIPI DSI  
 9) 支持DDR/DDR2/DDR3, LPDDR/LPDDR2,容量2GB  
 10) 支持USB 2.0 HOST, USB 2.0 OTG  
 11) 支持SATA 2.0  
 12) 内置内存访问加速引擎,以及2D引擎  
 13) 内置加解密引擎,支持芯片级安全启动策略  
 14) 支持MMC/SDIO/I2S/I2C 等外设接口  
 15) 台积电 40纳米 低功耗工艺  
 16) 封装: TFBGA 17mm x17mm with 0.65 pitch  

  iMAPx820结构图:  



参考设计2:  





  参考设计1:  




热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次