来源:和讯科技
时间:2012-05-29
2012年5月24日—美国加利福尼亚州圣克拉拉市—
英伟达今天宣布,用于平板电脑和蛤壳式设备的英伟达? (NVIDIA?) Icera? 410 LTE 多模数据调制解调器芯片组已经通过了测试和验证,可在AT&T 4G LTE 网络上工作。
AT&T 资格测试有助于确保产品制造商能够自信地选择联网设备中所使用的芯片组、快速令终产品符合标准。
英伟达移动通信高级副总裁Stan Boland 表示:“通过AT&T 的验证是一项重大成就,它为今明两年使用AT&T 网络的英伟达Icera LTE 设备铺平了道路。”
英伟达? Icera 410 LTE 调制解调器让平板电脑和蛤壳式设备能够实现超快的Web 浏览、视频流式传输以及多玩家游戏体验。它是在英伟达软件定义的无线电基带处理器中实施4G LTE 的首款Icera 调制解调器。该芯片组连同多模无线电接收器一起以二类数据传输率(50Mbps) 提供4G LTE、4G HSPA+、3G 以及2G 兼容性。