处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高整合度的移动电源三合一IC方案

高整合度的移动电源三合一IC方案
来源:我爱方案网 时间:2013-12-13


【导读】感谢网友QUMAX的投稿!汉能科技的HE43002 为移动电源高度整合方案,该方案整合锂电池充电器,MCU 微控制器,升压电路,操作按键以及灯号显示等功能,支持高达3.5A 输出电流,可应用在移动电源、智能手机、平板电脑及   低功率耗USB手持设备   。  

  方案概述:  

 HE43002 是一款应用于移动电源,集成了锂电池充电管理,DC-DC 升压限流,电池电量显示,LED 手电筒状态及按键控制为一体的便携式电源管理IC。完全取代市场上的充电管理IC+MCU+升压IC方案。  

 HE43002 运用先进的智能型Power Path 技术,支持电池同步充放功能。该产品除了此项出色的功能之外,令人赞赏的优点为灵活且弹性的移动电源系统设计– 可调式输入及充电电流、可控式输出电压及电流,可调式按键及多达五个灯号的显示模式,此外并搭配单一信道的闪光灯功能。汉能科技的HE43002 为一系统内崁式IC,因此外部电路的组件数量可达极简化,电路效率高除错容易,毋需额外开发软件,简化工程开发资源与相关检测,降低生产成本。  


  Demo板实物图  

 详细数据资料请下载:       高整合度的移动电源三合一IC方案      数据手册  

  典型应用电路  


  方案主要特点:  

 1、集成智能电源路径管理(IPPM)功能的权力,同时给电池充电系统  
 2、支持高达1.5A的充电电流与输出电流监测  
 3、可编程输入电流限制,高达1.5A的墙上适配器  
 4、可编程预充电和快速充电  
 5、电池低功耗电压通过引脚选择  
 6、电池调节电压通过引脚选择  
 7、反向电流,短路和热保护  
 8、NTC     热敏电阻    输入  
 9、专有的启动顺序限制浪涌电流  
 10、USB(5V)输出电流:4.1A(@ 4.2V VBATTERY)  
 11、USB(5V)输出电流:3.1A(@ 3.0V VBATTERY)  
 12、无负载检测关闭升压  
 13、充电输入过压和过流保护  
 14、升压输出过压和过流保护  
 15、过温保护  
 16、升压短路保护  
 17、小于18μA芯片的功耗在空闲  
 18、个别电池低指示灯:LOWBAT#  
 19、多达4个LED电池电量指示灯  
 20、4个选项按钮和LED显示屏业务  
 21、多达4个外部输入电压灵活调整各种电池特性  
 22、手电筒功能  
 23、4毫米×4毫米28引脚WQFN包装


  方案竞争优势  

 1、集成锂电池充电管理,DC-DC升压电路,电池电量显示及LED手电筒  
 2、外围电路简单,器件少  
 3、待机电流20uA  
 4、空载检测判断功能,按键切换充放电功能  
 5、过充,过放及放电曲线等设置点,可通过外部电路调整。  
 6、效率高, Boost 开关频率可达500kHz,大大减小了输出电感的体积,输出负载可达3.5A。  
 7、可选Adapter 充电电流,可达1.5A。  
 8、充电浮充电压精度+-1%  
 9、提供有竞爭力价格及 BOM cost 较好  
 10、四种LED 灯显示方式供选择  
 11、输入Adapter 过流保护  
 12、提供完整的方案及 Demo Board 供客戶測試參考  

  整套方案器件清单  


  方案应用:  

 移动电源  
 智能手机/ PMP / GPS /掌上电脑  
 低功率耗USB手持设备  


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次