处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Silicon Labs USB转SPI桥接芯片创造高集成度接口方案

Silicon Labs USB转SPI桥接芯片创造高集成度接口方案
来源:我爱方案网 时间:2013-12-11


【导读】Silicon Labs推出USB转SPI桥接芯片,进一步丰富智能接口产品组合。CP2130 USB转SPI桥接控制器以简约为设计原则,旨在创造一种高集成度的接口解决方案,单芯片CP2130桥接控制器为USB连接应用减少成本、复杂度和开发时间。  

  中国,北京高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出高性能USB转SPI桥接控制器产品,它为桥接通用串行总线(USB)主机和串行外设接口(SPI)总线提供了完整的交钥匙解决方案,并且驱动程序支持Windows、Mac OS X和Linux操作系统。Silicon Labs的新型CP2130 USB转SPI桥接控制器在紧凑的4mm x 4mm封装中提供业界的数据吞吐量、灵活的配置和高级混合信号集成。CP2130桥接控制器是新设计或升级现有设计去包含USB功能的各类嵌入式应用的理想选择,这包括USB外设、平板电脑、手持式控制器和测试仪、血糖监测仪、转接设备、POS机、数据记录模块和读卡器等。  

  随着USB在嵌入式世界中快速发展,开发人员正在寻找符合成本效益的解决方案,以帮助缩短产品上市时间,Silicon Labs开发的CP21xx系列桥接产品正是以此为终目标。CP2130桥接控制器使开发人员能够轻松添加USB功能到自己的应用中,而无需其他类似产品通常所需的复杂USB软件、固件或硬件领域专业知识。CP2130桥接控制器进一步丰富了Silicon Labs广受欢迎的CP21xx智能接口产品组合,在USB转UART、I2C/SMBus和I2S之外,再添加了USB转SPI接口解决方案。  

  高集成度的CP2130控制器具有片上功能和外设,消除了通常所需的片外器件,从而降低了物料清单(BOM)成本和电路板面积。CP2130器件包括一个USB 2.0全速控制器和收发器,一个可与多种SPI从设备进行通信并且信号电平可低至1.8V的SPI控制器,348字节的可编程存储器,免晶体USB操作,以及一个集成的5V额定电流100mA的稳压器。  

  为了提供开发人员的灵活性,CP2130器件的高配置性SPI控制器可以使用它的11个GPIO中的任何一个引脚作为片选(chip-select)与多达11个SPI从设备进行通信,或者配置为替代功能以节省外部电路和器件。CP2130器件是目前市场上快的全速USB桥接控制器,它提供高达6.6Mbps的读吞吐量和5.8Mbps的写吞吐量。  

  Silicon Labs高级副总裁兼微控制器产品总经理Geir Førre表示,“越来越多的开发人员凭借Silicon Labs的低成本、易于使用的USB智能接口解决方案,消除了在嵌入式系统中添加USB功能所相关的复杂性。我们设计的CP2130 USB转SPI桥接控制器以简约为设计原则,旨在创造一种高集成度的接口解决方案,可以为开发人员提供增加USB功能所需的一切资源,同时减少成本、复杂度和上市时间。”  



价格和供货  

  CP2130 USB转SPI桥接芯片现已量产,可提供样片,支持紧凑的4mm x 4mm 24引脚QFN封装。CP2130控制器在一万片采购数量时,单价为1.23美元起。CP2130EK USB转SPI评估板价格为20美元,允许对CP2130控制器进行完整的评估和定制。  

关于Silicon Labs  

  Silicon Labs是业界的高性能模拟与混合信号IC创新厂商,拥有世界一流的工程团队。这些设计人员以丰富的混合信号设计知识,发展出种类广泛和易于使用的各种高集成产品,提供客户强大性能、精巧体积和低耗电等优势。  


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次