处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高精度、低成本LED老化测试解决方案

高精度、低成本LED老化测试解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-12-10


【导读】此次介绍一种LED照明产品长时间通电老化试验的方案,简要地说明了如何结合系统中的硬件产品和主要的监控软件,实现程度的发挥电源在老化系统中的作用。通过该方案可提高多个LED 产品老化测试的同时性和自动化性,得到准确的监控数据以及程度的节约人力成本的目标。  

精品活动:【我爱方案网】多种型号传感器免费送   ,           点击领取

LED 发光的原理

  中国LED产业起步于20 世纪70 年代,经过30 多年的发展,已形成了包括LED外延片的生产、芯片的制备、芯片的封装以及成品应用在内的较为完整的产业链。照明的LED 是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN 结。因此它具有一般P-N 结的I-N 特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N 区注入P 区,空穴由P 区注入N 区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光。假设发光是在P 区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。除了这种发光复合外,还有些电子被非发光中心(这个中心介于导带、介带中间附近)捕获,而后再与空穴复合,每次释放的能量不大,不能形成可见光。  


  LED发光原理  

市场对LED 照明产品的要求    

  LED 光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6 万到10 万小时,比传统光源寿命长10 倍以上。因此,要达到这样的理想状态,抗老化能力显得尤为重要。  

LED 照明产品的老化测试    

  背光及照明产品的长时间老化试验是一个非常重要的测试,通过老化测试可以及早发现LED 产品在长期使用中可能产生的光衰、色温变化、漏电等故障,有利于产品性能的稳定。ITECH电源和老化测试软件主要应用于LED 背光及照明产品的老化测试。  
  LED 照明产品老化测试的结果和使用的设备有很大的关系,老化设备和LED 照明产品,必须保证在充分散热的情况下,确定的老化时间,通过老化系统监控数据,进行分析对比,以得到精准的测试数据,从而达到生产和试验的目的。  

LED 老化测试中应用的电源和老化系统应具备的特点    

  由于LED 的工作电流非常特殊,故需要有专业的测试系统才能得到可靠的数据。总体上,在LED 老化测试中应用的电源和老化系统应具备如下特点:  

  1、高功率比的数控直流电源供应器,有宽广的电压电流使用率,应用范围广泛;  
  2、可自动控制电压及电流的变化率,可能的降低成本;  
  3、高精度及高分辨率;  
  4、低噪声及纹波;  
  5、尽量小的体积,节约空间;  

LED 老化测试系统的搭建    

  LED 老化测试系统,由直流电源与控制软件搭建而成,具体如下图所示:  


  多路IT6720结合IT9100软件对LED老化测试  



  下图是使用该测试系统在老化测试过程中,用户观察到的界面截图:  


  IT9100对led老化软件的测试  

  在此界面中,可以同时观测到16*32 个通道的LED 照明或背光产品的老化。总共分为16 组,每组可达32 个通道, 并用数组表示。界面上每个方块代表一个通道,当该通道配置时,该通道方块呈灰色。用颜色来区分不同的运行状态,能使用户在使用过程中更加清晰、简便、快速的观测到任何细微的变化。通常来说,为了符合人们的习惯,不同颜色所表示的功能如下:  

  灰色:已配置或运行停止  
  黄色:通讯失败  
  红色:运行发生错误  
  绿色:通讯及运行都很正常  

选用此LED 老化测试方案的优势    

  选用灵活配比的电源,结合支持多通道的老化监控软件,可实现同时对上百个 的老化监控测试。  

  这个方案的优势在于:  

  1) 电源体积小巧、标准,可以放置在标准的仪器柜上,搭置老化系统可以根据实际情况,容易设计和摆放。避免了特殊定制老化测试系统柜的繁杂工作;  
  2) 使用的可编程电源,操作方便,并且具有高精确度、稳定性强的特点;  
  3) 智能风扇控制,噪音小;  
  4) 可以通过软件,批量设定老化的值并可以检测每一个LED 照明产品的工作状态;  
  5) 在老化试验台长时间持续工作的时候,一般为72H,无需有值班人员守候;  
  6) 利用监控软件,可以自动记录数据,便于分析;  
  7) 价格合理,搭建简单,未来的可扩展性强,非常适合此领域的应用。  

小结:    

  LED 发光的特性,对LED 照明产品老化测试的方案提出了特殊要求。上文中介绍的LED 老化测试方案,可广泛应用于LED 照明以及背光产品的老化测试,并且表现堪称完美。选择专业应用于LED 行业的电源及控制软件,搭建上述测试系统,可得到为精准、有效地数据。  


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次