来源:EDN China
时间:2012-05-28
MLX90364 Triaxis是迈利芯推出的高精度角位置 传感器 ,有了它,传感模块不再需要印刷电路板。该装置以双模封装结构为基础,将一个12位分辨率位置传感芯片与多个去耦电容结合在一起,以满足汽车应用环境对强静电释放和电磁兼容的需要。采用这种双模封装的传感器可以直接焊接到坚固型连接器或终端上,然后再进一步罐装或包覆成型。有了这种双模封装,就不再需要传统的印刷电路板。专用耳状结构可以提高安装精度。
这种传感器可以用作线性位置传感器或旋转位置传感器。它具有几大特色,即,完全可编程传输功能、选择 模拟 和脉冲宽度调制( PWM )输出模式、开路/短路诊断、车载诊断、欠压检测和过电压保护。目前正在研发与A SENT-SAE J2716相兼容的版本。 (相关阅读: 小批量芯片采购 )
“MLX90364满足了汽车行业对电气鲁棒性、机械鲁棒性和环境鲁棒性提出的更高要求,”迈利芯传感器营销经理Vincent Hiligsmann说。 “双模封装与我们的一代Triaxis位置传感器集成电路相结合,可避免印刷电路板在高温或强振环境下使用时经常出现的损坏现象。由于元件和焊点数量减少了1/3以上,所以故障率大大降低。没有了印刷电路板,传感过程中就没有了接触,这为传感器长期可靠的性能提供了一个全面优化方案。迈利芯已经在向全球的几家汽车一级供应商提供其无印刷电路板传感器产品,并在此宣布把这类产品全面推向市场,”他总结道。