处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

兼容WPC1.1无线充电接收器解决方案

兼容WPC1.1无线充电接收器解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-12-10


【导读】由于用户对于无线充电的强劲需求,很多公司已经在这个领域做过一些失败的尝试。这些尝试虽然不成功,但也为后来者扫清了道路。IDTP9025是一个单芯片、兼容WPC1.1标准的无线电源接收器IC,具有过温度、过电流等保护,是众多开发者的无线充电接收IC。  

方案概述  


 该方案采用一个谐振交流电源信号,并把它转换成5V稳压输出电压,可用于移动设备供电。它包括一个集成5V LDO的高效率同步全桥     整流器    和一个控制电路,控制电路负责调制负载到发射器,并发射兼容WPC标准的报文数据包。LDO提供每WPC规格5V/1A的稳压输出,并提供过电压(OVP),过电流(OCP),过温度保护(OTP)。较早前标准,IDTP9025增加了异物检测(FOD)功能。高度集成的器件包含一个板上同步整流全桥和低电阻低压差(LDO)稳压器,使客户能够以少的外部元件数量和电路板空间实现出色的传输效率。  
方案设计图    


核心优势    

  • 单芯片无线电源接收器解决方案  
  • 符合WPC 1.1认证要求  
  • 兼容A1和所有其他WPC指定的接收线圈  
  • 集成同步全桥整流器  
  • 过温度/电压/电流保护  
  • 支持异物检测(FOD)  
  • 电源良好状态引脚  
  • I2C接口  
  • 3毫米x 2.5毫米WLCSP封装(0.4 mm间距)  

小结    

  该方案采用松散耦合的网络,以及“可以整合进只能手机处理器里而不至于过热”的高密度接收器。之前的无线充电普遍有一个问题就是充电时间要比插线充电耗时更长,该方案据称能够实现“和有线充电一样的速度”,而且还可以同时给三台设备充电。随着该单片IC无线充电接收器的推出,在未来的智能手机行业中很可能会将无线充电接收器嵌入到智能手机中,让我们拭目以待。  


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次