• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

国产大屏OLED电视亮相 预计8个月后上市

来源:广州日报
时间:2013-12-05

分享至:

当三星、LG的OLED(有机发光 二极管 )电视仍只接受预订之时,国产OLED电视也跟着露面,共同抢夺市场。“国产OLED电视价格肯定会低一些,具有例如健康运动等特殊功能。”12月2日,创维集团高层接受E天下采访时称。早前,创维在深圳发布半年报时透露,国产品牌首台OLED电视由其首发,预计TCL、康佳等家电厂商将迅速跟进。

不过,业内人士称,三星、LG还在为OLED技术“打架”,仍不成熟,而明年,4K(超高清)电视价格将会跌入“井喷”区间,快速进入寻常百姓家。据预计,4K、OLED融合的电视将在明年底或2015年初推出。

国产OLED电视广东造

“此前与华南理工大学合作研发的OLED柔性屏还只是小尺寸,属于实验性,离工业化批量生产尚有一段距离。”日前,创维集团彩电事业部总裁刘棠枝向E天下记者表示,首发的国产OLED电视并非采用OLED柔性屏,仍从韩国LGD进口。

据悉,OLED具有自发光的特性,在制造电视整机时,无需背光模组和液晶分子层, 因此可将电视厚度压缩至1厘米以内,远胜过LCD电视平均5~15厘米的厚度。另外,OLED屏幕是固态物质,由有机发光二极管排列而成,内部无需液态分子及用来封装的玻璃基板,大大降低了传统液晶电视常碰到的“内屏碎裂”、“漏液”的几率,即使局部受到细微破损,其整体也能正常工作。记者还了解到,国产首台OLED电视WRGB显示方案色彩显示更丰富,对比度则达到液晶电视无法企及的1千万:1,能够无损还原任何难以清晰展现的暗夜场景。此外,动态画面响应速度提升至0.001毫秒以上,比液晶电视快1000倍,彻底解决了传统电视动态画面有拖尾残影的问题。

“在产品硬件技术革新时,国产品牌往往要晚于国外品牌2~3年才能推出新品,但OLED电视基本同步。”创维集团总裁杨东文此前接受E天下记者采访时称。然而,OLED技术仍未成熟。11月中旬,韩国媒体报道,三星被控从LG盗取incap(防止水分渗透)技术。报道称,三星一直控制着小型OLED市场,但在大尺寸OLED电视防止水分渗透技术方面较为落后,故企图通过LG的供应商窃取该项技术。

不过,有不愿具名的彩电厂商人士称,这很可能是LG和三星演的“一出戏”,不同技术流派各有优劣,这次诉讼,不排除自我炒作的嫌疑,借此让OLED电视在全世界“热起来”。

“首发”之后等8个月上市

据刘棠枝透露,此次发布的是55英寸产品,与LG一样采用LGD的WRGB(传统三基色之外加入白色)屏,同时采用创维自行研发的天赐操作系统,可以与Android 4.0以上版本兼容。令人遗憾的是,尽管早早发布,但正式上市时间预计要到7~8个月以后。

他表示,关键是LGD的OLED屏要到明年六七月份才能批量供应,因此国产OLED电视要多等待1~2个月,才会有成品销售,此前只接受预订。

记者从卖场了解到,率先宣布销售OLED电视的LG、三星,其55英寸产品售价均超过5万元,但并无现货销售,消费者仍需要预订后约半个月至1个月才能到货。“国产OLED电视同类产品售价一定低于5万元,但究竟是2万元,还是4万元,现在还无法确定。”刘棠枝称,这需要与LGD商讨,确定OLED屏体价格之后才能决定电视整机的售价。一般而言,平板电视的屏体成本,占整机成本的60%以上。

记者获悉,华南另外两家彩电厂商TCL和康佳,近期也将发布OLED电视。

明年4K电视欲“快速”入户

然而,多家彩电厂商人士称,2014年4K电视(分辨率为3840×2160,是目前高清电视分辨率的4倍)市场销售将“井喷”,而OLED电视仍将“打酱油”。

刘棠枝亦坦言,今年是4K电视元年,预计2014年国内4K电视的渗透率应该会达到15%~20%,部分品牌可能达到50%,而OLED电视普及则视上游整个产业的技术突破和发展速度。相比之下,今年无论是4K电视认证、购买标准确立以及2K转4K技术升级,还是4K电视价格大幅下调,都预示着即将来临的元旦、春节,将引爆4K电视市场。“4K电视的价格目前是同尺寸普通电视的1.3倍,到2014年会跌至1.2倍,这就进入一款产品普及的价格区间。” 市场调研公司中怡康品牌中心总经理左延鹊称。

同样作为OLED电视的先锋,三星也将明年的重头戏放在4K电视身上。11月30日,三星在广州正佳广场一举展出了55英寸、65英寸以及85英寸的4K电视,其中85英寸售价从约20万元降至18万元。“4K电视价格将在‘双节’期间继续下调,消费者明年将在卖场上看到更多的是4K电视。”TCL多媒体中国区销售公司市场部市场总监陈冰峰称。

记者采访中了解到,4K技术与 OLED技术快将在2014年底或2015年初走向融合。届时消费者对电视的“看法”将提升一个档次。对此,市场调研公司中怡康品牌中心总经理左延鹊表示,4K技术解决了分辨率的问题,而OLED技术则解决了画质的问题,无论是色域宽度、对比度、响应速度、色彩还原等都有大幅提升,当然,后者外观会更薄。因此,消费者完全可以根据个人偏好,选择不同的“心水”靓机。

标签 二极管 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网

更多新闻