处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

同洲电子云媒体SDP平台解决方案

同洲电子云媒体SDP平台解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-12-04

【导读】云媒体SDP平台解决方案采用SOA理念设计,通过将垂直构架的业务平台中业务支撑部分统一剥离,形成能够整合各类业务系统管理功能、实现资源共享的公共平台,为广电增值业务提供统一的管控平台,同时为增值业务的开发提供统一的开发接口,实现增值业务的快速交付、部署、上线。

方案背景

为了在日趋融合的市场变化中更有效地竞争和获利,无论是移动、固话还是宽带网络运营商,包括正在崛起的广电运营商在保证自己传统领域能继续保持竞争优势外,也迫切的希望利用基于标准的开放技术,如Web Service、SOA和Web 2.0来升级和扩展其现有的服务交付平台(SDP) 基础设施,以低的成本更快的部署、交付、运营各种增值业务。通过SDP平台将标准的、开放的接口向第三方增值业务提供商和个人开发者开放,使各类创新型应用、多媒体内容和增值服务快速的推向市场,并简化业务开发和测试流程,将单一、传统的网络运营商转化为一个综合、创新型的全业务运营商。

SDP业务平台功能:
1. 支持省网多级部署架构;
2. 业务管理和能力资源的大统一;
3. SOA事件驱动的架构,全面支持协议适配和消息路由;
4. 多媒体转码和多屏适配;
5. 支持内容和业务的开发测试和部署的全套生命周期管理;
6. 图形化开发工具,降低应用开发门槛,提供统一的业务开发工具;
7. widget技术应用,实现标准化的三屏融合应用的快速开发;
8. 统一SSO登录,一点认证,全网通行;
9. 增强的统计分析和精准营销;


核心模块介绍(SDP内部模块介绍)

1.1  PORTAL(业务门户平台)

功能
特指用户门户(PORTAL),包括WIDGET(终端适配)和非WIDGET(终端适配)两种展示方式。
Widget个人门户是给终端用户使用,提供了所支持各种业务的导航。Widget平台包括两个部分,分别是管理子系统、代理子系统。
非Widget个人门户是用来提供给用户使用广电业务的入口导航。非Widget Portal包括4个部分,分别是J2EE服务器、WEB服务器、业务控制器、界面展示、业务管理组成。

特点
Portal系统支持分布式部署,以及可以提供灵活的页面定制和内容静态化处理,提高前台运行系统性能。

1.2  SME(业务管理平台)

功能
SME是前端增值业务平台的核心部分,实现对各种增值业务的控制和管理,包括用户管理、CP/SP管理、业务订购、鉴权、计费、终端管理、统一配置、统计分析和统一支付等部件,实现与业务相关的认证、授权、计费以及面向用户、SP/CP的管理。

SME与SP/CP、BOSS以及底层承载网络共同配合,实现广电运营商从业务提供、数据传送、业务控制、业务管理,到计费、结算、帐务和经营分析等一系列过程。

SME实现增值业务的提供及业务使用过程中面向用户、SP和业务的认证鉴权,同时实现业务系统自身所需的运营维护管理。另外平台还实现产品管理及合作伙伴管理。

特点
1. 实现了业务管理的大统一;
2. 统一的系统业务领域模型;
3. 灵活的资费策略。

1.3 IAG

功能
业务网络接入平台(IAG)是实现业务统一接入和服务质量监控的功能实体。通过IAG能够开放广电网络资源,并控制对网络资源的使用;为CP/SP屏蔽底层网络技术复杂性,提供统一业务开发环境。

IAG平台具有四大核心能力:
1. 集成Java EE和JSLEE环境;
2. 网络抽象层:适配RTSP,SIP,XMPP/Jingle,XCAP,Parlay,Media/RTP,HTTP,SOAP,TTS等;
3. 管理接口和第三方API;
4. 高性能和高可靠性。

特点
引入了新型平台架构,业务的开发呈现“水平型”结构,业务与下层网络松耦合;
新的业务开发更加简便,业务推广的周期进一步缩短;
为用户带来全新的业务体验;
符合协议标准的业务,可发布于任何网络,只需一个版本;
具有快速、易用、灵活、动态的业务开发环境;通过SIP、API(如Parlay),使业务间具有良好的集成关系;
开发难度和周期大大减少,投资收益高。

1.4   CMS(内容管理平台)

功能
内容管理:实现内容在业务系统内整个生命周期的管理;实现内容在业务系统内的完整视图管理;内容的采集、审核、编辑、发布;内容的运营支撑管理;与支撑系统之间内容信息和统计数据的交互。

内容发布:内容在中心CMS和市分CMS之间的下发管理,包括省中心CMS主动PUSH省内容给市分CMS,省中心CMS主动从市分CMS PULL当地内容,市分CMS主动从省中心CMS PULL省内容,市分CMS反向推送本地内容给省中心CMS;内容信息在CMS与业务系统之间的分发管理。

特点
统一的领域模式:内容、业务和产品;全媒体内容管理系统;全功能的内容管理系统;强大的关联和搜索功能;完善的实体内容分区管理;两级管理系统,可以实现内容的统一管理和信息共享。

1.5 SCE(业务生成平台)

功能
实现SCE(业务生成)、STE(业务测试)、SEE(服务执行环境)三部分功能。

特 点
SCE/STE/SEE和其他模块配合起来一起实现应用的在线开发,在线测试和在线部署,可以实现增值业务全生命周期的管理。可以真正实现增值业务超市从业务的孵化到业务的下架的全流程的一体化。

1.6  SMP(业务监控平台)

功能
SMP是用来监控、跟踪业务运行关键指标和运营流程,并为系统故障或疑似故障定位提供详实的跟踪记录的系统。

特点
1、可以有效的对业务运行关键指标(并发数、、小响应时间、成功率)和业务流程进行监控,准实时掌控业务流程的执行过程;
2、可以了解各种典型业务流程的运行状况(激活、认证、鉴权、订购、自有业务运行状况、推流、短信),在各分解环节/系统运行的时间;
3、当业务流程出现问题时,能够有效的定位到问题出现的环节,节省初步定位的时间;
4、可实时手工触发对SDP平台、支撑平台(BOSS支付系统等)和业务系统的模拟测试,并给出初步的测试结果报告;
5、可针对特定用户还原用户使用记录;
6、可根据时间段、用户标识、流程名称等做系统日志查询,并支持结果导出。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次