来源:光纤在线网
时间:2012-05-24
5/22/2012, 加拿大集成光模块技术开发商OneChip光子公司今天宣布其基于光子集成技术PIC的40GBase-LR4和100GBase-LR4接收芯片将在下半年接受合作伙伴的样品测试申请。这些芯片将让光模块开发商开发出更加经济有效的1300nm 10公里以内的40G和100G LR4光模块。OneChip的单片PIC芯片在一片InP平台上集成了40GBase-LR4和100GBase-LR4接收的所有主动和被动器件,非常适合于数据通信应用,尤其是高密度数据中心互联应用。
OneChip同时表示其40GBase-LR4和100GBase-LR4发射芯片也将在年内推出。这些芯片将内置针对1271,1291, 1311, 1331nm波长的光斑转换器,以提高和DFB激光器的耦合效率。